来源:21ic
时间:2013-01-11
21ic讯 横河公司宣布于1月10日正式发售数字功率计WT310/WT330系列。此系列共有4个机型,外形小巧、性价比高。WT310/WT330系列面向电气电子设备节能市场,广泛应用于从研发到生产线的各个领域。
WT310/WT330系列是WT210/WT230系列的升级产品。WT210/WT230发售于2002年,到目前为止累计销售约5万台,是横河公司畅销的产品系列之一。全新WT310/WT330系列功能丰富,能满足客户的需求。
开发背景
在家电和OA设备、工业设备、混合动力/电动汽车电池、太阳能/风能发电相关设备等电子领域和机电一体化领域,电子功率计广泛用于产品研发、性能测试和品质管理等过程的功耗测量。在这些领域内,面对环保和节能意识的高涨以及电力的不足,要求产品设计的进一步的节能。为了快速将节能性能出色的产品投入市场,在制造厂的开发和生产的现场,要求提高工作效率,拥有更高测量效率的功率计已成为大势所趋。
产品特点
1.可以同时高速测量各个项目
以前,测量电压、电流、功率或者累计电能等常规测量项目和需要执行运算的谐波分析等测量项目,必须切换测量模式。WT310/WT330系列无需切换测量模式,可以同时测量以上项目。数据更新率快可达100ms,大幅提高了测量效率。
2.业内首次实现累计电能测量时自动量程切换
累计电能测量时,以前可能必须使用2台功率计分别用于低负荷和高负荷情况。新功率计首次通过自动量程切换功能以1台连续进行测量。
另外,自动切换量程时不必逐档切换量程,通过量程跳转功能直接可以切换到想要的量程。
通过以上功能,不但能缩短量程切换时间,还能提高工作效率和测量精度。
3.应用软件与PC相结合
使用附带的应用软件WTViewerFreePlus,可以在PC上完成设置、显示和记录。此软件可以自动搜索通信功能,将WT310/WT330系列连接到PC后,只要打开软件就可以马上开始工作。
【主要市场】
・电视机、HDD录像机、空调、冰箱、照明灯具等家电制造商
・PC、打印机、复印机等OA设备制造商
・混合动力汽车、充电式混合动力汽车、电动汽车的电池或充电器制造商
・电机等工业设备制造商
・太阳能发电、风力发电等可再生能源相关设备制造商
【主要用途】
针对上述制造商,测量产品的功耗、待机功耗、效率和失真波(谐波),等等。
【型 号】