• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

欧司朗、飞利浦流明推出新型LED光源

来源:互联网
时间:2013-01-10

分享至:
欧司朗 光电半导体 LED 灯结合红、绿、蓝(RGB)发射源,专门用于极端的户外环境照明和显示。与此同时, 飞利浦流明 公司宣布,家用Luxeon Rebel Plus品牌与之前的Rebel LED品牌相比,兼容了机械和光学,而且在固态照明(SSL)时前者比后者多出15%更良好的性能。

飞利浦流明Rebel LED升级

"我们了解经济需求驱动LED灯的选择方向,Rebel Plus的设计旨在提供更高的LED效能,更高效得驱动系统,有助于降低成本,"飞利浦流明产品线经理Raj Malhotra表示。"SSL制造商应该能够迅速采用新型单发射器led灯,因为它们可以适应现有的Rebel LEDs灯设计。"

Rebel Plus被封装在飞利浦标准的4530陶瓷包装中,该陶瓷包装具有直径为2.5毫米的圆顶,从而可以匹配目前的光学原理。飞利浦提供了从2700K到5000K CCTs的具有显色指数为80的Plus模式。

飞利浦说,新型LED将提供系统功效高达110镑/W的SSL产品。此外,LED经受住了在85°C的3阶或5阶麦克亚当椭圆形工具箱中的耐热测试。Malhotra补充道,"推出Rebel Plus品牌,我们让客户摆脱了Binning的束缚,升级现有的Rebel平台,LED的明亮等级性能优异。"

飞利浦的一个升级产品系列没有能满足"能源之星"的要求。在某些情况下"能源之星" 将后续LED产品的LM-80测试时间降到3000小时,而以前为6000小时。而对于Rebel Plus的LM-80测试时间是否为3000小时,飞利浦未给予回应。

Osram Displix Osram Displix品牌

接下来看RGB Displix,欧司朗提供的LED灯如下:一个为Displix Black版本(黑色包装和黑色反射器),一个为Displix Blackprint版本(白色包装,黑色印刷和白色反射器)。Displix Black LEDs 灯在6504K白度时输出1450mcd,被称为D65,而透视图为30 mA。 该Blackprint版本改订输出为2950 s。

新的LED尺寸为4.5×4.5×2.1毫米,被设计用于一个密集显示屏。这个多芯片设计意味着产品设计师不需要紧密单独包装红色、绿色和蓝色LED灯。

更为严格的间距意味着更好的像素和更高的分辨率。"人们越来越习惯在家里和高清兼容设备上看到高清图片,所以在户外显示屏的需求正在改变,"Sven Weber欧司朗LED显示屏营销经理。"这两个新的Displix版本,寿命长,分辨率高,强度高和品质优良,具有多种用途。"

欧司朗提供了一长串的Displix产品符合环保标准。例如,产品MIL-STD-810F耐雨水冲刷,MIL-810G具有耐盐性和耐雾性。LEDs灯还可以承受腐蚀性气体和阳光暴晒。欧司朗说,一定适宜的温度时LED寿命可以超过100000小时。

标签 LED光源 欧司朗 LED 飞利浦流明 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻