来源:科技日报
时间:2013-01-10
国家推进“绿色照明”工程,我国批财政补贴推广中上市的上亿只老旧节能灯正进入集中报废期,且未来每年消费量将超过10亿只。老旧节能灯因为含有汞、铅等有毒有害元素,被专家称为是仅次于废电池的第二大生活垃圾“汞污染源”,与之相对,我国节能灯回收处理体系却非常“幼稚”,如处置不当,污染风险不容忽视。
一方面,随着经济的快速发展,近年我国电子废弃物产生的速度十分惊人。据2010联合国环境规划署发布的报告,我国已成为世界第二大电子垃圾生产国,每年生产超过230万吨电子垃圾,仅次于美国的300万吨;到2020年,我国的废旧电脑将比2007年翻一番到两番,废弃手机将增长7倍。电子废弃物在回收及综合利用过程中,不同程度存在着污染环境和损害人体健康的现象,亟待引起重视。
另一方面,LED运用的领域越来越广泛,包括:电视荧屏、实验室设备、手机、手表、计算机、家用照明、零售商电照明、交通标志和车子刹车灯。这些是LED的局部运用,LED继续替代钨丝灯,将会有更多的LED灯运用在平常生计中。LED灯泡消耗较少的电力,且照明度较强。此外,LED灯泡不像CFL灯泡含汞(汞对环境有害)。LED灯也可以比传统灯泡接受更多磨损。同时不会被气候影响的照明,湿气或低温皆不会影响到LED照明的运作。LED灯泡所排放的二氧化碳只有传统灯泡排放量的10%。广东奥其斯科技有限公司相关负责人表示,固然LED自身就环保,可是若是正确的收回,对环境的影响会更小。
美国加州大学的研究报告指出,大局部的LED灯含有高份额的镍,五颜六色LED灯则含有很多的铅。除此之外,砷含量也超支了。这些物质不仅对环境有害,也会影响人类的安康。固然LED比传统灯环保,可是并不能像白炽灯泡用完了即丢,LED所形成的影响是长时间的。鉴于近年来对LED灯的需求大增,收回运用LED比延伸LED的寿数来的愈加重要。
而在社会各界愈加关注报废节能灯造成的污染之际,作为LED的行业新秀,广东奥其斯科技有限公司对外宣称,旗下微太阳品牌LED灯在成为老百姓买得起的品牌同时,已经实现该产品工业设计模块化、接插式组件无需焊接,未来产品用完以后可以按组件回收,实现资源可以再生,成为一个真正环保、可再生的产品。广东奥其斯科技有限公司相关负责人表示,当前LED照明已遍及运用于各种照明,且逐渐替代传统的白炽灯泡。“在产物生命周期中,LED一向都很环保,可是若是可以收回再利用,那就会更环保了。”