• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新型液晶电视LED驱动器效率提高了7%至9%

来源:我爱方案网
时间:2013-01-10

分享至:

【导读】美高森美公司的LX27901延续了公司在高性能显示照明解决方案方面的长久创新传统,将电源效率提高了7%至9%。结合了减少元件数目和材料清单成本的能力,这一非凡的节能效果,正在推动基于LIPS的液晶电视的快速增长。

美高森美公司宣布推出用于液晶电视的新型突破性无损耗LED背光驱动器LX27901,该器件采用专有的无损耗架构,能够显著提高电源效率,同时增强背光性能并降低总体解决方案成本。LX27901 LED驱动器也是首款基于LCD整合式电源 (LCD Integrated Power Supply, LIPS) 架构的电视提供LED驱动能力的器件。 LIPS 架构将电视的主电源与LED驱动器集成在一块印刷电路板上,可提供更低成本和更高效率。


图一:LX27901

美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Amir Asvadi表示:“LX27901延续了公司在高性能显示照明解决方案方面的长久创新传统,将电源效率提高了7%至9%。结合了减少元件数目和材料清单成本的能力,这一非凡的节能效果,正在推动基于LIPS的液晶电视的快速增长。通过推出LX27901,我们能够为在这个变化多端的细分市场中挖掘各种机会作好准备。”

市场研究机构Display Search指出,每年有超过2亿台液晶电视面世,其中大多数使用LED技术。

韩国电子产品分销商Bescom Global总裁J.W. Suh称:“LX27901 LED驱动器具有先进的特性,例如多串LED的无损耗电流平衡,能够把一个 变压器 的设计用于范围更宽的显示面板尺寸,另外美高森美的专利技术ACU_BRITE算法可增强调光精确性,这些先进的性能使我们的客户已经在2012年的多款电视设计中使用了LX27901器件。 ”

关于LX27901

LX27901 LED驱动器的主要特性包括:三种可选择的驱动模式、美高森美专利ACU_BRITE?算法提供高精确度、适应宽工作条件范围的高效调光能力、同步调节减少电源转换级数,以及采用美高森美独特的无损耗平衡技术而实现的精确的电流匹配。其它特性包括:

1.0.8A源/漏极电流的驱动能力

2.内置5.25V调节器

3.可由高达27V输入电压直接驱动

4.用户可选择的调光模式控制

5.对异常LED开路和短路情况的稳健保护

6.补偿外部和内部PWM调光操作

7.专用故障指示

8.LED电流和电压监测

9.符合RoHS标准,不含卤素

由政府机构所驱动的对效率要求变得日趋严格 (例如美国能源部(DOE)的能源之星5.0版本),液晶电视应用中的能源效率就变得更加重要。传统的解决方案利用24VDC输入和DC-DC调节器来升压,并利用一个电流源来控制每个LED串的电流/亮度。虽然这样能够发挥作用,但是这种多级架构的效率极低。

LX27901 LED驱动器则利用美高森美的EcoBrite?技术,将电视电源和LED驱动器集成在单一的高效单元中,从而省去DC-DC升压调节器。同时EcoBrite使用了专利保护的无功耗LED平衡技术,省去了传统的耗电的电流源。此外,美高森美的ACU_BRITE调光技术即使在电流非常低的情况下,也能够提供无功耗的高精确性调光。

封装和供货

LX27901采用16脚塑料小型 集成电路 (SOIC)表面安装封装,现可提供样品,批量产品的交付期为12周。

标签 变压器 集成电路 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

更多新闻