来源:OFweek电子工程网
时间:2013-01-09
“爸爸, iPad 是不是坏了?充不进电。”近日,市民吴先生的儿子发现他心爱的iPad2出了问题。吴先生随即来到长沙的苹果售后,看到不少苹果控都遇到了类似遭遇:原来iPad也怕冷,温度太低确实充不进电。苹果售后工作人员建议,放进被窝捂热再充,他试了一下,还真管用。
怪事
iPad怕冷不“来电”
近长沙气温降到冰点以下,不开空调的情况下,室内温度只有5摄氏度左右。吴先生家住顶楼,屋内更冷。前天,8岁的儿子用iPad2玩游戏耗完了电,在客厅插上电源充电。正常充电情况下,屏幕右上角会显示一个闪电加电池的标志;当天却显示为插头加电池,意味着没有正常充电。
“换了一个电源插口,还是充不进去。又怀疑是不是连接线坏了,买了一根新的,还是充不进去。难道是电池坏了?”吴先生有点急了,上网一搜,很多网友都讲述了同样的遭遇。
“这个情况我去年春节就发现了。”秦先生说,去年春节,他带着iPad2回北方老家过年,iPad也被冻“坏”了。他打电话给售后,后打开电热毯,把iPad放进被窝暖了半个小时才好过来。
试验
温度下降充电不正常
昨日,记者亲自做了试验。在一间原本开着空调的房间内,关掉空调,给miniiPad充电,一开始可以正常充电,电量从35%开始增加。随着室内温度逐渐降低,充到46%后,iPad屏幕右上角的充电状态忽然变成了非正常充电,并且电量从46%降到45%。