• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

阿尔卑斯电气研发车用多路控制器

来源:互联网
时间:2013-01-08

分享至:

    阿尔卑斯电气近日研发出了RKJXW2系列多路控制装置,实现了利用单个装置进行多项系统操控的目的,是汽车电气系统日益集成化后理想的控制器。

    导航系统目前对汽车来说已经成为越发重要的设备,而系统中的功能单元数量也越来越多,到2012年9月为止,导航系统中的功能单元已经达到5300万个。

    目前,导航系统的精确度日益提升,并且其中集成了地图自动更新、网络电视、音乐播放器、后视摄像头成像显示屏以及与智能手机的互操作性。虽然这样提升了驾驶舱中司机的驾乘感受,但是繁杂的功能则需要更多的按键及操作。


RKJXW2 系列多路控制器

    此外,目前为了提升车载娱乐信息系统的操作便利性以及让司机在观看DVD或电视时更方便,大部分操作按扭从中控台移到了仪表盘顶部,因此,通过触控屏进行操作变得不是那么容易(会被方向盘挡住)。在这种情况下,对系统的操作方式提出了更高的要求,需要保证驾驶者在操作时的分心程度小化,为了满足该要求,系统操作需要具有良好的反馈性(feedback)及鲁棒性(robustness),鲁棒性是指在某种紧急情况下,系统维持本身功能的性能。

    针对以上要求,阿尔卑斯电气开发出了RKJXW2系列多路控制器,使用单一装置实现了多项功能的操作,这也是业界的首款该类装置。该装置包括两根8向可调摇杆、一个中央按钮以及一个该公司制造的EC40A环解码器。

    该装置采用机械结构设计以保证驾驶者有明显的点击感,RKJXW2系列多控制器为用户提供平滑的操作感受。此外,该装置将按钮的纵深位移考虑在内,使用户在按下按钮时有的感受。

    在中间按钮处加入了LED发光二级管灯,为该装置提供了一些时尚元素。

    该装置的特点:

    1.提供两根8向可调摇杆、中央按钮、旋转操作控制。

    2.传统机械结构提供了用户的操作反馈感受。

    3.摇杆的粗细程度经过优化达到的操控性及手感。

 

标签 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻