来源: 讯石光通讯咨询网
时间:2013-01-08
日前, 韦乐平 在潮州中电元协光电线缆会议上作了精彩报告,他表示,运营商明年总的投资计划一点没变,明年 FTTH 投资计划将会比今年大,呈现往上走的趋势,未来三年不用着急, 2015年 年底是花大钱的时候。
中国FTTH的发展和预测
韦乐平报告给我们分享了FTTH明年的发展趋向。报告数据显示,FTTH的实际用户2011年为505万户,2012年为1400-1600万户,2013年将达到2000-2600万户,预计2015年将达到4000-4500万户;而覆盖用户更大,2011年为3570万户,2012年为6600-7800万户,2013年将达到10000-12000万户,预计到2015年将达到17000-20000万户。其中中国电信发展比较稳健,仅一年就有900万用户,明年计划目标是1200万户,计划投入2000亿。
降低FTTH成本是关键
当前FTTH的推进过程中,成本降不下来是一大阻碍,因此成本是FTTH往前推进过程中亟待解决的关键问题,而解决成本的关键首先在于依靠技术创新,继续降低器件成本,如on board optics可以降低$3,镓砷量子点激光器的突破可以讲FP激光器芯片降到1美元左右的售价,上海FTTH降低成本采用新的韧性好的串管工具,工人施工速度大大提高,小工具起大作用等;其次,消除广电和电信分业监管的体制障碍,从源头外围FTTH发展注入需求动力;再次,依靠施工安装自动化、专业化和流程化,降低建设和维护成本;后,国家资金和政策的支持,探索灵活的建设模式,降低成本,消除驻地网或小区进入障碍等。
第四波FTTH发展能否成功
FTTH不是新观念,从78年起已经有34年历史,前二波失败了,第三波功过未定,2010年由CTC引领的第四波能否成功?韦乐平表示,第四波要比前三波要好,2011年中国已成为FTTH主战场,电信联盟2015年底将是花大钱的时候。
FTTH发展有其有利条件也有不利方面,有利条件主要有:LTE规模发展前的战略机遇期,投资有保障;技术进步使FTTH的端到端价格已降到约$200/户,有源设备降到$100/户的规模应用触发点;三网融合的带动和刺激,宽带市场开放的机遇;基于两级分光的薄覆盖策略进一步降低了成本,未来将以FTTH为主,FTTB和FTTN长期并存,FTTH若强制规定是可以从根本上解决问题的;另外核心的光模块芯片技术研发生产,国家应该有资金政策支持,当前三网融合已经有频谱放开,这是好的迹象。而不利条件则包括终端价格依然较高,投资紧张和市场驱动弱,终端的成本降低到200元以下,理论上可能,但现实不可能,据中兴透露ODN卖一台要赔本20元,所以关键还是要靠技术创新而不是价格战;三网融合体制障碍及严格内容监管等两个主要方面。
后,韦乐平讲道,工信部希望国际能够大力支持光纤到户发展,希望一百亿的红利都能拿给运营商做计划,当然这关能否通过还不知道,国家对宽带策略的支持力度也不知道,政府间也需要博弈。韦乐平表示,总的计划一点也没变,明年投资计划将会比今年大,呈现往上走的趋势,未来三年不用着急。只是有些省市干得太猛了,上半年就把钱花光了。FTTH是个慢活,需慢慢做下去,不可一蹴而就,是30年的事情而不是3年的事。日本计划是2025年实现,估计可能要拖延到2035年,中国就更不可能3年就能做到,中国大跃进缺乏独立性思考。而城域接入网是全网带宽的瓶颈:中国电信明年上100G没有问题,但400G是个坎。