来源:电子工程世界
时间:2011-11-25
不论你生活在世界的哪个角落,无线数据传输的极限速度也就3G到4G,如果你足够幸运能够有一个LTE装置和连接,稍高一点的速度极限可以达到300Mbps,这个速度会比今天的标准要快一些,但是还不是快的。
随着时间的推移,人们对网速的要求也越来越高,你只需要看看宽带速度作为一个例子,2Mbps曾是一个不错的速度,但现在100Mbps也变得越来越普遍。现在看上去下一代的无线网速革命已经被半导体制造商ROHM掀起了。
与大阪大学合作,ROHM开发出了一种新型的无线芯片,它利用太赫兹波能够达到30Gbps的速度,不过这仅是一个理论传输速度,实际的速度可能并没那么高,但是代的无线芯片能够达到1.5Gbps,比LTE的传输速度快了5倍。
这个无线芯片体积有些大,不能够放进智能手机中,加上它的微型天线,测量下来整个芯片的体积有2 x 2 x 1cm,ROHM公司宣布他们能够以$1.30的价格生产这个芯片,让他能够足够便宜的使用在笔记本电脑或者移动热点装置中。
我们不想看到直到2014年ROHM才能量产太赫兹兆芯片的事实,到那个时候4G已经变得普及了,而且一些用户将会抱怨速度太慢,就算我们的速度提升到1.5Gpbs也太晚了。