• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新交规“用心良苦” 电子眼需“改妆换面”

来源:慧聪安防网
时间:2013-01-08

分享至:

    新交规自1月1日正式实施后,一些新老司机都还没熟悉这些“新规则”,稀里糊涂就受了罚,不爽之于开始大力吐槽新交规的“苛刻”,但新交规实施的根本目的是大力度规范交通行为,维护交通良好秩序。“系安全带”、“打电话”、“抽烟”等这些车内“微动作”考验的不仅仅是路边交警更是挑战视频监控的清晰度,为取证也防“顶包”,只有准确抓拍到这些违规行为并对其处罚才能规范交通行为,通过"电子警察"代替交警管理行车规范已然成为一种趋势。

    智能视频监控系统:一切尽收眼底

某路口智能交通道路监控视频高清卡口

    对于一些老式的道路监控摄像机来说,专一可是它的"优势"。在这里我们给优势打上引号,是因为这个优势可真没给交管工作带来什么好处,能抓并线就不能抓乱停车,能抓闯红灯就不能抓超速。目前北京逐渐淘汰这批老式电子眼,而采用一种将识别违法行为,抓拍所违法车辆信息于一体的道路监控摄像机。的确,这对于司机来说注定是一则爆炸性的消息。不过,这对于道路监控电子眼来说,无疑是一种革命性的改进。

    北京的交管部门特别在这次的设备更新中,采用了更加高效独立的道路监控电子眼。据了解,这款新的摄像机的特点就是有着更加全面的违章抓拍能力。对于这种新型设备的工作方式,相关的技术人员介绍说,这款摄像机已经可以通过3G网络直接与后台相连,从而方便了后台直接对于前端摄像机的控制。此外,这款摄像机的特点还在于机身中的两枚芯片:一枚是用于抓拍现场图像的摄像芯片;而另一枚则是可以对拍摄内容进行反应、处理的中央处理芯片。可以说,这个中央处理芯片正是这类摄像机的精髓。正是有了这个芯片,摄像机则可以针对之前拍摄的内容,进行详细的行为分析,判断其是否违章,并在摄像机内部进行进一步的处理。据了解,这款摄像机可以达到500万的高清像素,可同时对违法变道,车辆压线,逆行,异常停车以及非法占用应急车道等常见的违法现象进行准确的识别。比起传统的需要"协同作战"才能完成拍摄工作的电子眼,在智能芯片的作用下,将原来"只看不管"的摄像机变得更聪明,更灵活。可以说这款智能监控系统借助其聪明的工作模式,可以对车内司机的微动作进行准确抓拍。

    不过智能监控系统的推广也遇到了难题。首先,其高清探头的安装、使用和维护成本都比较高。目前,北京市只是在新装探头路段使用,早已安装了探头的路段没有大范围更换;其次,部分市民对使用智能监控系统提出了质疑,认为侵犯了个人隐私。对此,民警解释,这些视频只有处理民警和违法当事人有权看到,也不会对外流传。“只要遵纪守法,哪怕电子警察再多也不必害怕。

    “闯黄灯”惹争议专拍电子眼需改进

    “史上严交规”对“闯黄灯”处罚6分的规定引起网友广泛热议。大部分车主认为此规定过于苛刻,很难做到一个黄灯不抢,并且对交管部门如何清晰界定闯黄灯提出质疑。然而北京市交管局表示,当黄灯亮起时,车身任何一部分一旦越过停止线,车辆是可以继续通行的,可以不认定为闯黄灯,反之将严格执行公安部的相关规定。

新交规“用心良苦” 电子眼需“改妆换面”

    “抢黄灯”不会完全参照闯红灯、抓拍三张照片的取证方式:黄灯亮起以后,车辆通过停止线为张照片;第二张是经过路口时;第三张是通过路口后。三张照片齐全,也不能确定车辆“抢黄灯”的交通违法行为。据了解,北京市路口电子眼,并没有专门监测闯黄灯的,如果要对闯黄灯进行处罚,北京市首先就要改造或调整电子眼系统。闯黄灯取证不容易,可能要对城市所有路口进行改造,如果要安装一个可以抓拍闯黄灯的电子眼的话,除了安装摄像机,施工人员还要在前方的路口埋下一个触发器,在预留已过线车辆驶出和司机看到黄灯后能够反映的时间之后触发器再被启动,信号会传送至待命的摄像机上,摄像机会对以后通过的车辆进行抓拍。为了避免车辆追尾,在重要路口应当设置倒计时红绿灯。抓拍和罚款不是目的,规范司机正确行驶才是新交规的意义所在。

    公安部关注到社会各界的质疑声音,正在征求专家及百姓意见,准备细化相关措施,并于1月6日下午下发通知,要求各地交管部门对目前违反黄灯信号的,以教育警示为主,暂不予以处罚。公安部将听取各方意见,进一步细化、明确对违反交通信号灯违法行为的查处情形和处罚规定。新交规的实施要有适应阶段,这是广大市民的交通行为进一步规范也是交通视频监控设备完善协助减少交通违法行为的过程。

    针对闯黄灯有网友建议推广变黄灯前绿灯闪烁3秒预警或读秒倒计时红绿灯。这样提示司机提前减速,黄灯秒闪烁,通过车辆不罚,后车强闯要罚。这也是一个好办法。

    司机刘先生行驶了不少路,他觉得这一天下来和以前没有区别。“在路口就应该减速,如果见红灯能停住,见黄灯一样也能停住。”刘先生说,经过路口时,因为不可知的路况,他作为司机习惯减速通过,所以新规定未让他觉得会引发追尾事故,反而觉得因为规定严格让安全多了一份保障。据公安部相关负责人介绍,黄灯信号的作用是清空交叉路口,只要驾驶人注意力集中、与前车保持安全车距,行经交叉路口时减速慢行、谨慎驾驶,抢黄灯和追尾是可以避免的。不管你闯与不闯,红黄灯都在那,为的就是提示司机规范行驶,以保证交通顺畅和人身安全。

 

标签 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻