搭载AMD处理器的Windows 8平板电脑将亮相CES

来源:WPDANG
时间:2013-01-08

分享至:

虽说CES 2013明天才会开幕,但很多硬件制造商已经迫不及待的发布了旗下新的产品。近期Vizio连续发布了多款搭载Windows 8系统的设备,其中一款采用了AMD处理器的Windows 8平板电脑,一经发布就受到了广泛的关注。

这款搭载了AMD Z-60芯片的平板电脑,拥有一块11英寸1080P高清显示屏,采用Windows 8操作系统。此外这款平板产品还拥有2 GB的内存和64 GB的SSD固态硬盘以及HDMI和Micro USB接口。

AMD的Z-60 “Hondo” APU芯片设计之初就是为了用于平板电脑产品作为核心处理器使用,而且AMD的用意就是同Intel和Nvidia在Windows平板电脑领域竞争市场。Z-60 “Hondo” APU支持全高清1080P分辨率,HDMI输出,以及微软的Direct X 11。AMD声称,Z-60 “Hondo” APU在处理高清文件以及运行大型3D游戏时,该芯片比同等效能下的英特尔ATOM芯片要更加便宜。

此前,富士通曾推出过一款名为Stylistic Q572的平板电脑,也是Windows 8平板电脑中首次使用AMD的Z-60芯片的产品,不过该设备一直没有提供发售时间和价格。

Vizio所推出的这款新产品应该是第二个搭载AMD处理器的Windows 8平板设备,据悉这款Windows 8平板电脑将会在CES 2013展会中正式亮相,相信届时售价信息和发售日期也将一同发布。

标签 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网