安防与IT相互影响 后PC时代嵌入式受青睐

来源:中国安防展览网
时间:2013-01-07

分享至:

    美国《时代》杂志针对谷歌收购摩托罗拉移动,惠普放分拆出个人电脑业务。提出了这表明科技业进入了后PC时代,行业发展趋势有两个方向,垂直整合趋势以及企业将以软件和服务为重点。IT与安防相互影响,相互融合的趋势逐渐显现。针对IT领域发展趋势预判一下未来,这些将对安防行业又意味着什么呢?

    IT与安防技术相互影响

    基于应用要求和技术发展等历史原因,尽管传统安防系统技术已经非常成熟,但其基本架构和组成方式是与IT技术毫不关联。而现在的IP监控其数字视频流通过网络传输和进行存储,其数据载体是网络、服务器、存储设备等,无一例外都是IT基础架构的一部分。所以说,利用IT技术去设计安防系统的基础架构,对于当前的安防而言是不可避免的。因此,充分认识安防与IT技术的融合趋势对今后安防技术与应用的发展是大有裨益的。但是也可以看到安防技术与IT技术其实是相互影响着。

    数字视频监控技术的发展一直都受到IT技术影响,尤其是网络技术影响。例如,早先的MJEPG就是受限于网络传输带宽,随后出现MPEG2、MPEG4乃至如今的H.264,这些适合低带宽传输的压缩算法;视频监控中的高清视频技术和流媒体的应用需求也进一步刺激了高速网络技术和产品的不断更新,网络产品的带宽逐步从百兆提高,直到现在的万兆网络;视频存储从初便宜的磁带机发展到如今的网络存储,其技术的发展一直都受到IT技术发展的影响。

    事实上,IT企业早就存在于安防市场之中。安防市场随着数字化的推进,早已不是单纯的安防市场了。在安防行业,芯片技术、视频压缩算法等技术已经远远超出了传统的安防技术领域,安防产品的智能化和网络化、视频监控的网络管理以及视频信息的安全存储,更是将安防技术带向了高技术领域,并转向更多、更新的IT高科技范畴。安防行业的需求不断推动着IT技术的更新。

    当前,IT系统组成方式也在影响着安防行业的发展。由于IT行业具有一致的发展方向和使用共同的行业规则,使得IT技术的发展始终占据了技术发展的前沿。其经验就是尽量为用户提供通用、标准化、功能完善、高可用性、兼容性强的产品与系统,建立统一的运行维护的方法和标准。而安防行业由于种种原因尚无法达到IT行业的标准,但是随着二者的融合发展,IT技术及其组成方法对安防发展的推动作用是显而易见的。如果各个厂家现阶段无法从应用的层面上达成一致,那么至少应该从产品架构、工程设计以及运维模式上形成统一的标准,从而使整个行业的水平上升到另一个高度。

    IT化真正推动了安防行业的规范化、标准化。在安防行业中,集成不同类别的系统不断地应用到实际中。而要达到集成的效果,数据共享平台是重要的一个环节,而且子系统的开放性也很有必要。目前,安防行业前进途中,缺少的也是开放的平台,具备强大组织和控制能力的IT技术将是平台的主角。安防如果能够很好融合IT的技术及其方法,不仅能够改善安防业者从事的工作环境,还可以使复杂的系统架构简单化,有效地降低用户的整体拥有成本,尤其是系统运行维护的成本,同时可以充分发掘安防信息数据的作用,使安防系统的价值得到提高。

    后PC时代技术主力:嵌入式

    伴随着上世纪九十年代末计算机网络的成熟发展,到二十一世纪,人类进入了所谓的后PC时代。在这一阶段,人们开始考虑如何将客户终端设备变得更加智能化、数字化,从而使得改进后的客户终端设备轻巧便利、易于控制或具有某些特定的功能。为了实现人们在后PC时代对客户终端设备提出的新要求,嵌入式技术(EmbeddedTechnology)提供了一种灵活、高效和高性价比的解决方案。伴随信息技术与网络技术的高速发展,嵌入式技术已被广泛地应用于科学研究、工程设计、军事技术以及文艺商业等方方面面,成为后PC时代IT领域发展的主力军。

    安防系统及设备的安全性、稳定性的要求非常严格,例如银行柜员的录像资料要求存储一个月,ATM区域的录像资料要求保存三个月,,同时对平台功能的要求也非常细致,因此一些知名设备厂商相继研发出银行专用的嵌入式安防产品及切合银行专用功能的安防系统。嵌入式系统程序固化、成本低、加点自动运行、无线人工维护等优势相比传统的工控系统在很大程度上保证了产品安全及稳定,并且不易受病毒攻击,所以嵌入式产品将会一直受到安防客户的青睐。

    后PC时代的理解:云化

    安防监控技术发展到今天监控云存储的出现,突破了传统存储方式的性能和容量瓶颈,使云存储提供商能够联结网络中大量各种不同类型的存储设备形成异常强大的存储能力,实现性能与容量的线性扩展,让海量数据的存储成为了可能。

    系统的建设者只需要考虑摄像头和编码器等前端设备,为每一个编码器、IP摄像头分配一个带宽足够的接入网链路,通过接入网络与云存储系统连接,实时的视频图像就可以很方便地保存到云存储中,并通过视频监控平台管理软件实现图像的管理和调用。从而让企业拥有相当于整片云的存储能力,成功解决视频存储海量的难题。随着视频监控的网络化的发展,需要存储和管理的视频数据量日益成为海量,云存储技术是突破IP高清监控存储瓶颈的重要手段。云存储技术在安防监控行业的发展上有着巨大的应用前景。

    当然对于现在大红大紫的移动产品只能消费而并不能“创造内容”,因此对PC更多是一种补充,设备的升级旨在提升技术,而不是取代PC。后PC时代究竟能为安防行业带来哪些影响现在预判当然为时尚早,期待越来越有创意的安防产品能够出现,安防行业的“苹果”不只是空想。

    结语

    随着安防行业IT化的节奏加快,传统的安防行业将面临着资本构成、人才结构、服务观念等各方面的显著变化。相对于以前安防产业进入门槛低、对技术水平的要求较低等状况,安防产业IT化还将使整个行业变得更加规范和标准化。而在这个过程中,IT企业在资本、技术、销售等方面与安防企业合作,也能收获更多。综合上述,可见由于安防与IT的融合趋势不可阻挡,IT技术对安防的发展的影响会越来越大。而安防系统作为物理安全防范的一部分,终会与信息安全整合成为IT行业的一部分。两个产业的融合终体现为IT技术在安防系统中的广泛应用,以及安防产品和IT产品在分销渠道上的彼此渗透。  

 

标签 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网