• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意美德推出内置PLC功能的伺服驱动器

来源:我爱方案网
时间:2013-01-07

分享至:

 【导读】意美德推出的内置PLC功能的伺服驱动器,称之为“PPP模式”。及伺服驱动与PLC功能于一身,具有存储空间大,处理速度快等功能。该系统使用标准的WINDOWS界面,界面友好,操作方便。
 
MOTEC中国营业体系推出的内置PLC功能的伺服驱动器,称之为“PPP模式”。及伺服驱动与PLC功能于一身,具有存储空间大,处理速度快等功能。该系统使用标准的WINDOWS界面,界面友好,操作方便。具有可直观、快捷的设计PLC 阶梯图,使编程变的如此简单。强大的语法检查功能,使您在编写PLC程序时,更加贴心。强大的一键编译、下载能力,使您一键即可实现对PLC 程序的编译、下载。强大的在线调试功能,可实时显示PLC 程序运行状态。128位加密算法,更加有力的保证您的程序安全。大存储器,高达128K 字节的程序空间。高速处理速度,基本指令执行时间0.01 微秒内置PLC参数,使您的程序更加灵活、方便、稳健,运用自如。内置PLC 寄存器,方便您监控程序。
 
交流伺服内置PLC控制器,PLC可单独做为控制器使用,也可和伺服驱动器紧密结合,通过内存共享的方式,PLC和伺服驱动器之间无缝交换数据,完成参数和指令的双向传输,除去了接线麻烦、避免了信号干扰。内置PLC控制器有丰富的IO资源,对于自动化行业绝大多数单轴应用都能适用,节约客户成本。
 
用户资源:
 
12个数字量输入         DI           12-24V
 
6个数字量输出          DO           5-24V  100mA
 
3路模拟量输入          AI           13位  ±10V
 
2路模拟量输出          AO           13位  ±10V
 
1个主编码器输入        ENCODER      OC输入200KHz,差分输入2MHz
 
1路伺服编码器信号输出  ESIM         2MHz
 
界面显示

标签 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网

更多新闻