来源:煎蛋
时间:2013-01-06
近年来,U盘的数量正在以几何倍数增长。然而,很多人对于U盘则是用后即弃。如今,一家公司开发出一款与众不同的U盘,让人们使用之后可以随意揉皱丢入垃圾桶。这家名为 intelliPaper 的公司将一张普普通通的纸片变成了一个完全继承传统 USB 硬盘功能的新型U盘。
intelliPaper 的研发团队将电子元件直接附在带有 USB 接触点的纸条上。当你将纸片从纸板上裁下并对折后,它就能插入任何 USB 接口使用了。删除和存储文件都是可行的。用完之后你可以直接丢掉。当然,只要纸张和触点保存完好,你也可以重复多次使用。
虽然研发团队还没有确定设备的存储大小,不过其存储空间一定是限制在 8 MB 到 32 MB 之间。目前,公司主要将这项技术用于信件,广告宣传册,名片等。次使用该纸质U盘时,用户需要一个特制的读卡器和一些软件防止U盘被损坏。这些公司都会提供给消费者。当然你也可以直接通过手机,平板电脑来进行读取。