• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

发展OLED正当时 中国有望改变被动局面

来源:科技日报
时间:2013-01-06

分享至:

未来的电视什么样?它可以像块薄玻璃,可以卷在柱子上,它的色彩更逼真,可以省下更多电——

它,就是OLED显示屏。OLED,有机发光二极管,英文为Organic Light Emitting Diode,业内人称"噢,累!",因为它的研发真的很累。但是OLED产业却拥有未来2000亿美元的市场空间。

日前,为了解我国新型显示产业发展现状,科技日报记者来到江苏昆山,走进维信诺公司的OLED技术研发及生产基地。

"三星Galaxy系列高端手机用的就是OLED屏。"维信诺副总裁吴延德介绍说,"根据IDC(国际数据公司)报告,2012年第三季度,三星手机在全球智能手机市场的占有率达31.3%,而苹果只有15%。OLED屏正是三星的制胜法宝。"

OLED好处实在多

在维信诺的展示大厅,记者看到了各种OLED产品:MP3、手机、POS机、医疗仪器、还有泛着柔和白光的OLED台灯……

同时记者惊喜地发现,维信诺的OLED显示屏已经应用在我国航天员的航天服上。

OLED是一种有机材料在电场作用下发光的技术。"它兼具CRT(显像管)色彩鲜艳、分辨率高和LCD(液晶显示器)平面显示、低压驱动的特点。"吴延德介绍说,特别是与液晶显示器相比,OLED的不同在于全固态、无需辅助背光源的主动发光特性。这一特性也使得OLED器件的结构更为简单,因此在相同屏幕尺寸情况下,OLED屏幕的厚度仅为液晶显示器的一半以内,重量仅为1/3。此外,OLED还具有亮度高、对比度高、响应速度快、无视角限制、耐高低温、节能环保等特点。

"OLED发出的光中,既没有红外光和紫外光,更没有闪烁,是目前一种健康的人造平面照明光源。因此,除显示领域外,今后OLED技术在照明领域也会有很大的发展空间。"维信诺总裁陈耀南告诉记者,未来,家里的装修清单中,也许可以删掉一般意义上的"灯具"这个项目。"天花板、地板或者墙壁上粘贴上一片薄薄的OLED照明面板就可以提供健康、明亮的光源。"

作为新一代平板显示技术,OLED的"神奇"还不止于此。随着技术进步,如果用塑料等可弯曲材料代替现在使用的玻璃基板,柔性、透明……很多更炫的"神器"和场景将出现在普通人的生活中。"或许你将有一部可以卷起来的透明手机,或许你的车窗玻璃可以显示地图为你导航,"陈耀南抿嘴笑道,"没有什么不可能。"

自主创新的生产线

根据驱动方式不同,OLED可分为无源驱动(PMOLED)和有源驱动(AMOLED)两类。其中,PMOLED技术主要用于中小尺寸的显示屏,如MP3、血压计等;AMOLED技术则主要面向中大尺寸的显示屏,包括智能手机屏、平板电脑显示屏和电视等。

虽然现在全球有多家企业致力于OLED产品研发,但由于技术路线的选择不同,受限于产品寿命、良率等因素,在AMOLED领域,目前看起来是韩国三星"一家独大"的局面。据了解,由于自身技术积累比较雄厚,再加上韩国政府对其发展的大力支持,三星现在AMOLED的出货量占到全球的98%左右。

但在很多人看来,国内企业与三星之间的差距,并不像看起来那么大。

1996年,如今已是清华大学副校长和维信诺首席科学家的邱勇,还只是清华大学化学系一名普通教师。凭借几千块钱买来的一台二手真空设备,他带领一名本科生,像搞"兴趣小组"一样开始了OLED的"寻梦之旅"。

在进行技术攻关的同时,邱勇意识到项目产业化的重要性,北京维信诺与昆山维信诺因此在2001年和2006年先后成立。

2008年10月,维信诺自主设计建设的我国大陆条PMOLED大规模生产线在昆山投产。目前,这条生产线能生产30多个系列的百余款产品,远销欧、美、日、韩等地。"这条线2010年开始连续3年实现盈利,是全球PMOLED生产商中实现单条线盈利的;2011年出货量居全球第二位;2012年据不完全统计,将占领全球市场份额的1/4左右、国内市场的50%以上。"陈耀南说,"可以说是全球运营好的一条PMOLED单线。"

实际上,和三星的发展路径相同,维信诺也开始逐步把发展重心转移到更具前景的AMOLED上。

2009年,维信诺在昆山市政府的支持下,建成了大陆条AMOLED中试生产线,目前已开发成功3.5英寸、7.6英寸、12英寸等不同规格的AMOLED显示屏。"从技术指标上看,与国际水平是处于同步的,而且拥有完整的自主知识产权。但在产业化方面,与三星等相比有差距。"吴延德表示。

发展OLED正当时

CRT(显像管)时代,我国显示行业被国外企业牵着鼻子走了几十年。

LCD(液晶显示器)时代,总体上技术力量落后于世界先进水平,仍在扮演追赶者的角色。

站在OLED时代的大门口,各国间水平差距并不大,我国可能改变过去的被动局面。

目前,国内已有维信诺、京东方、上海天马等数家企业着手建设AMOLED量产线。在很多业内人士看来,这既是一种正确选择,长期来看也是一种必然趋势。

据了解,目前AMOLED技术还有很大的发展空间,包括三星在内,虽然全球涉足这一领域的企业很多,但基本处于研发或产业化初期阶段。与他们相比,国内企业并没有太大差距。以维信诺为例,通过与清华大学稳定的产学研合作,以及对OLED技术的长期积累,该公司已成为国内在OLED领域技术实力为雄厚的企业之一。截止到2012年12月,维信诺专利申请量达483件,其中发明专利373,占总数的近80%。不仅如此,早在2002年,邱勇就当选为国际电工委员会(IEC)OLED国际标准制定测试项目小组的负责人。维信诺目前完成制订国际标准1项,正参与制订(修订)国际标准2项,这是我国次在显示领域从标准制定起始阶段就参与其中。

另一方面,OLED背后蕴藏着极大的发展机遇。据国际权威市场调查机构DisplaySearch的分析显示,未来6年,全球显示市场将持续增长,AMOLED是其中增长快的显示产品。到2019年,OLED出货量将达7—8亿支,市场将达436亿美元,而整个全球显示市场将达到1668亿美元。"这意味着全球范围看,OLED是一个千亿美元数量级的产业,如果把OLED在照明领域的发展算进去,就是两个千亿产业!"吴延德说:"目前,只有三星实现了大批量出货,在一段时间内,AMOLED市场将一直维持供不应求的态势。"

标签 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻