来源:中国电子网
时间:2013-01-06
近日,Tensilica宣布推出HiFi Mini DSP(数字信号处理器)内核,该款DSP IP核支持“随时倾听”的语音触发和语音指令功能,并号称具备业界小面积,低功耗。
这款小面积低功耗的HiFi Mini DSP IP核专为智能手机、平板电脑、家用电器以及车载系统而优化,由此实现终端产品的免提体验。Tensilica正与Sensory和其他软件合作伙伴携手为这款HiFi Mini DSP开发语音激活、指令识别、语音预处理以及降噪等软件功能。
ABI研究公司移动设备高级分析师Michael Morgan表示:“语音激活和指令识别是未来电子设备操作方式演变的重要方向,我们认为相关技术的设备市场将在未来几年出现井喷式增长,目前有不少企业在主攻相关软件产品,但同时也必须有超低能耗的DSP来运行这些软件,才能确保设备电池的寿命不会受到太大影响。Tensilica的HiFi Mini无疑是市场上的产品。”
Tensilica优化了其HiFi Mini DSP内核,主要通过两种方式来实现语音触发和语音识别的微型化和低功耗处理。首先,该IP核采用了40比特编码技术,由此极大降低了代码的规模。其次,Tensilica还添加了专为声音和语音处理设计的16比特指令。终的结果是在28 nm HPL工艺下,布线后的处理器面积只有0.039平方毫米。
Tensilica移动多媒体市场高级总监Larry Przywara表示:“功耗是在移动设备上实现随时倾听功能的重要因素。通过Sensory的Truly Handsfree™语音控制技术,HiFi Mini在28 nm HPL工艺下的功耗小于88uW,超低功耗和精准的声音识别功能,使得HiFi Mini处理器成为移动设备和其他消费类电子产品的理想选择,我们预计这款IP核的用途还将不断扩大到汽车、家用电器甚至工业控制领域。”
HiFi Mini DSP IP核将于2013年3月面市。Tensilica将在2013年1月8日至11日在美国拉斯维加斯举行的世界消费电子展上展出使用了HiFi Mini的Sensory真正免提语音触发和语音命令产品,展厅号为MP25060。