• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2013年新兴手机系统分析:三星左右成败

来源:虎嗅网
时间:2013-01-06

分享至:

PC操作系统,定格在Windows绝对垄断、Mac OS独居一隅和开源系统占有极少用户的局面。智能手机操作系统市场,现在Android和iOS已形成双寡头,瓜分了90%以上的市场。

但刚刚进入2013年,接连两则消息却把人们引入对手机操作系统来年变局的遐想。一则:三星与英特尔推出自主操作系统手机;二则:Ubuntu发布手机操作系统。

看上去,智能手机操作系统混战将进入扑朔迷离的局面。

但笔者认为,如果安卓不破坏它的OHA(开放手持设备联盟)的话,智能手机操作系统在可见的未来变数其实不大。

下面,我们就把Android与iOS身后,主要的几路操作系统玩家点评一下:

1、去年微软携Win8和Surface再次进攻移动操作系统市场,表现欠佳。来年前途未卜

圣诞节前,WIN8的市场指标表现还不如从前的失败产品VISTA的同期表现。本来期望借“黑色星期五”大幅提高销量,结果市场表现仍不尽如人意。市场和用户对WIN8及Suface似乎不买账。看看微软的Windows Phone一直也是不温不火,数据显示Windows Phone市场份额为2.6%。不过相比其他智能操作系统,其增长率却保持快。

之所以还有这个增长率,与诺基亚小老弟的支持脱不开干系。诺基亚目前被微软胁迫了——跟吧前途未卜;不跟吧,似乎选择安卓对它是一个太艰难的决定。当然,诺基亚还有很多其他的智能操作系统选择,自己再作一个Megooooo也不是难事。不过那又能如何呢?当然部分海外国家以及低端用户仍然是诺基亚的版图,这也是Windows系操作系统有机会发掘的用户。

WP的另一个推动力来自:运营商和手机厂商也需要安卓和iOS之外出现一款有实力的手机操作系统,来减轻iOS和安卓的控制能力。运营商需要分很大一块蛋糕给iOS,而安卓,谷歌才是他真正的主人。所以诺基亚、HTC、华为和三星等都纷纷推出WP手机,运营商尤其是iOS圈子外的运营商也表态支持。不过微软对各方支持力度不满意。确实,WP只是一颗如鸡肋般的棋子,他们将WP作为一个备胎,支持的力度自然有限,况且WP还是收费的。各家除了Nokia将赌注下在微软身上,其他都是表面买点面子,内心各打算盘。

诺基亚来年的发展前景,很大程度决定微软在移动操作系统上的前途。按照现在的趋势,诺基亚2013年的发展前景,日暮西山。

2、Ubuntu发布手机版,将面临PC上一样的困境

Ubuntu作为基于Linux的封装系统的代表,一直是开源社区的翘楚,虽然一直是极客们的玩具(这里是指PC,不包括企业,服务器等领域),但说实话相比Windows还是存在诸多体验上的创新。

Ubuntu作为一款开源软件,自然拥有开源软件的所有优点比如自由定制、更新快速、新鲜好玩。Ubuntu相比其他基于Linux的系统还有交互体验的一些提升,比如常用软件包集成,避免命令式交互的界面以及华丽的界面,戴尔曾经总结了Ubuntu相对其他Linux发行版的一些优点。但是,这些优点在安卓以及Win8面前,又不再是优点了。戴尔忽悠了这么多优点,其实重要的是PC要降低成本,所以从操作系统砍起。因为Ubuntu作为开源软件,成本低廉。

在Windows构建的生态系统面前,Ubuntu一直没有取得突破——应用匮乏甚至驱动也是个问题,很少有预装渠道,用户也需培养。用户习惯是的瓶颈。曾经帮人买过预装Ubuntu的PC,件事是在电脑城重装盗版Windows。

PC上的问题,将在其手机版上将再一次重演。Ubuntu号称是“为人类使用设计的”操作系统。但就算它有“多手势操作不需要按钮”、“低要求同时支持X86和ARM架构”以及“PC,TV和手机多设备同步保持体验一致”,它没有联盟就没有上下游的支持、没有开发者就没有应用就无法吸引用户、没有独有的模式就没有与安卓竞争的资本……这些都没有,用什么去撼动安卓呢?

关于多设备一致的体验,别忘Google还有Chrome OS,以及微软的Win8。再说,用过Ubuntu操作系统的人也屈指可数。PC上的操作体验影响有限。

Ubuntu手机版的硬件,要2014年才问世,在苹果都加速自己的产品更新的时代,1年太长了。Ubuntu进入智能操作系统市场,象征意义大于实际意义——Linux开源社区积极加入,极客们又有玩的了。

当然,Ubuntu也可能会获得小众细分市场,具体是什么市场2014年以后才会明朗。2013年Ubuntu手机版只是一个传说。

3、三星要想玩转自有操作系统 :除非放弃安卓

三星之前的操作系统叫BADA。虽然名不见经传但是份额也有3%,低于安卓、iOS和RIM,高于WP。

即将要出的传说叫Tizen与之前单干不同,这次三星拉上了英特尔以及欧洲和日本的一些运营商。

英特尔之心路人皆知:对抗ARM。但是英特尔的X86架构,天生是给PC用的;ARM的虽然性能低点,但是功耗较小。电池续航是移动设备要解决的一个大问题。在续航问题解决之前,ARM仍然会长驱直进。英特尔寄希望于一个新的操作系统对抗ARM,希望渺茫。当然Tizen将英特尔拉进来,Tizen支持Intel X86一定会更好,用电功耗方面也会有优化——仅仅是杯水车薪的优化,因为X86的架构已定,难不成将X86的指令集换成RISC精简指令集?

运营商做操作系统,无非又是那套老把戏:预装自己的应用,通过强势渠道推广应用,在移动互联网市场分一杯羹,避免彻底沦为管道的命运。不过,用过OPhone的就知道,运营商往操作系统塞自己的应用,结果会如何——运营商会不顾用户体验预装海量自家应用。

移动互联网时代什么都是碎片化的,用户将拥有更多选择权。所以如果没有好的产品,仅仅靠预装推广,长久来说也不是个事儿。我们身边总有会ROOT的人。

TIZEN对三星的意义,退可守进可攻。

-退可守:避免随时被谷歌一剑封喉的风险

安卓设备中40%以上是三星的。如果这个数字再到50%甚至更高呢?三星和谷歌的关系可能就不会有目前这么和谐了。

谷歌对安卓拥有全方位的控制力。包括对安卓本身开放时间的控制、收费方式的控制(前段时间有传言说Google将不再让三星免费使用安卓),安卓很大的优势是集成的谷歌服务,这也是谷歌控制之下,而还有一点致命的是谷歌怎么使用摩托罗拉移动这颗棋子。自家的儿子和干儿子,在利益丰厚时还可和睦相处,如果遇到利益冲突,谷歌的选择显而易见。所以”不偏袒Moto“是一个伪命题。谷歌近分别联合华硕推Nexus7、联合LG推Nexus4,就是没有三星。

我们看到Google是希望平衡各个厂家的,可惜三星这个干儿子太卓越,卓越到Google自己也深深忧虑的地步。那Google下一步动作是什么呢?

三星也在思考这一点,所以推出自己操作系统。因为退可守。

-进可攻:软硬件一体化打造封闭帝国

三星手机借着安卓免费的这几年,以及自己在硬件产业链上的优势获取了丰厚的利润。三星的手机收入已占其总利润50%以上,且三星不只是一家手机厂商,它具备与苹果匹敌的产业链整合能力。上游的CPU、NAND闪存、DRAM内存、显示屏、摄像头、电池制造,中游的手机设计、品牌影响、组装制造,一直到下游的销售渠道。但是三星相比苹果缺的是软件(不过苹果的软件也在“走神”了)。这个课三星迟早得补。如果软件也做强了,那三星也完全可以打造如同苹果一样自己的封闭帝国了,而且这个封闭帝国当然不会只做手机。

三星做TIZEN,是进可攻。

-但是,放弃安卓才能做成TIZEN

如果三星的TIZEN真做成了,就是三国大战爆发的时候。不过三星真要做成TIZEN,就不能在安卓和TIZEN之间摇摆。只有壮士断腕才能杀出血路。否则Tizen又是一个BADA。想办法吸引开发者为TIZEN开发应用甚至直接兼容安卓应用,解决安卓现存的恶意软件、隐私限制、控制审核不严、体验碎片化等问题,解决用户的顾虑,然后,放弃安卓。只有放弃安卓,才能用出货量吸引开发者,集中力量做出比安卓更好的系统。如果一边做安卓一边做TIZEN,就是左手搏右手。

但是,三星似乎已经被使用安卓带来的丰厚利润捆绑了。放弃,是一个小概率事件。除非谷歌主动破坏其OHA联盟,比如安卓开始收费,比如扶持MOTO一家独大等,势必造成三星的被动放弃,将TIZEN作为防守的后一招祭出。

火狐会有作为吗?

4、Firefox OS 2013年将进入应用阶段

Moziila基金会的Firefox OS(FFOS)倒做得有板有眼,像模像样。开发SDK有了,模拟器有了,开发者社区也有了,开发者版硬件手机都爆出了,我们看到2013年,FFOS正式进入应用阶段了。

与其他操作系统沿袭了安卓的理念不同,FFOS采用的是Web OS的理念。

对于用户,操作体验是基于浏览器的,这种体验比Ubuntu或WIN 8的跨平台更广泛,因为Firefox是跨操作系统的;

对于开发者,开发成本会大幅降低。应用是基于HTML5的,HTML5应用的是WEB应用的未来。开发者不需要为多个平台进行针对性开发,且HTML开发相比安卓和iOS会简单很多。当然HTML5应用仍然需要解决不同大小屏幕的适配;

对于硬件厂商,FFOS的应用的计算和数据更多是放在云端的,这意味着对移动设备的要求更低,计算更少自然耗电也会变少。不过它对网络的要求会更高。

同样,FFOS现在缺的是联盟和应用,有联盟才有产业链上下游支持,有足够的应用对用户才有意义。不过Facebook将采用FFOS的消息让我们看到FFOS可以剑走偏锋。既然是基于属于互联网的浏览器的,这么多互联网公司又想自己做手机,FFOS或许会先从与互联网公司联盟入手。

至于jolla(部分基于诺基亚放弃的Megoo)、黑莓等操作系统,我们可以暂时不考虑它们。

总结一下

手机操作系统混战,安卓和iOS之外其他系统基本没机会。因为重建一个生态系统的门槛太高,时间太长。FFOS的基于HTML5的下一代操作系统似乎有机会,可是Google早有ChromeOS迎接下一代操作系统的到来。Chrome扩展到手机端或者平板端甚至TV端,水到渠成。

所以,手机操作系统看似大战在即,实则变数不多。在未来两三年内,移动操作系统领域,谷歌和iOS将维持寡头地位。有点变数的是三星。

标签 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻