内嵌式(In-cell)与单片玻璃方案(
OGS
)触控面板市场渗透率急速扩大。全球主要智慧型手机品牌商皆已计划于今年扩大导入In-cell和OGS触控面板,以迎合智慧型手机更轻薄化的发展趋势,导致双片玻璃(G/G)与双层氧化铟锡(ITO)导电膜(GFF)触控面板市占已节节衰退。
IHS Displaybank资深产业分析师吴善同表示,2012年智慧型手机仍为触控面板宗的应用,比重高达76%以上,成为左右触控面板技术版图的关键。
IHS Displaybank资深产业分析师吴善同表示,苹果(Apple)智慧型手机已从原本的G/G触控面板全面导入In-cell;三星(Samsung)除部署主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)搭配On-cell触控面板方案外,亦有意将GFF触控面板更换为双层与单层ITO的OGS;此外,诺基亚(Nokia)、宏达电、中兴等智慧型手机大厂亦纷纷规画将G/G触控面板改为On-cell及单层或双层ITO导电膜的OGS。这些发展都有助In-cell和OGS在智慧型手机市场迅速坐大。
也因此,吴善同预估,至2016年,In-cell市占将从2012年的5.3%攀升至15%;OGS市场渗透率则将从2.4%成长至8.7%。在此同时,G/G和GFF的市占则分别由2012年的34.7%、37.9%,大幅下滑至12.9%和20.2%。随着触控面板技术势力消长,至2016年各类型触控面板技术将会呈现市场均分的态势,与2012年由G/G和GFF寡占高达70%以上的市占局面截然不同。
吴善同分析,由于苹果与三星智慧型手机触控面板策略大转变,恐将加速威胁GFF和G/G触控面板市场生存空间,导致GFF和G/G触控面板供应商的营运考验加剧,并迫使GFF和G/G触控面板业者加快转型,积极展开OGS和In-cell触控面板产品线布局。