来源:精实新闻
时间:2013-01-05
12/25/2012,据 台湾 媒体报道,台湾电信产业将积极在2013~2014年建设4G网络,同时 LTE 基站之间的传输也要采用 光纤网络 、电信端升级至光纤级骨干网络,也会带动光通讯产业发展。微波通讯将成为未来一年电信营运商建设的主轴之一。
因为智能型手机上网风潮不减,LTE网络上的数据传输量日益加重,电信厂商原本的在固网宽带的100Mbps传输量早已无法负荷,因此具有1Gbps光通讯网络成为基本的需求。由于基站必须承受周围的每一步智能手机的 网络流量 ,因此预计2013年电信厂商将朝着10Gbps的 GPON 光纤方向建设。
预计台湾的光纤主动组件模块与光被动组件、缆线等厂商如华星光通、上诠、光环、台通、联钧等,以及光收发模块的前鼎等2013年的第2季营运亦可望持续较2012年同期成长。