• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔下一代Atom芯片 图形处理能力提升3倍

来源:cnbeta
时间:2013-01-05

分享至:

昨天Intel的开发论坛曝光将会在2013年年底2014年年初的时候推出22nm制程的Atom芯片,今天德国的科技论坛3DCenter.org再次曝光了开发代码为Bay Trail的新平台芯片,采用三栅极晶体管技术(Tri-gate transistor)打造一个SoC,根据报道这款四核SoC相比较前代Atom提升了50到100%的性能,图形处理能力是Gen7显卡芯片的三倍以上。

 

 

同时该平台运行DirectX 11支持分辨率达到了2560*1600,DDR3L的高速RAM和支持USB 3.0标准等等新特性。

这款四核的X86芯片能够当前Atom芯片无法支持的无序执行功能,同时Bay Trail平台还有一个特别的功能就是称为Burst,有点类似于现在的Turbo Boost,能够在高负荷的情况下进行超频处理。

标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻