来源:OFweek电子工程网
时间:2013-01-04
从这段接近两分钟视频所展示的内容来看,传闻中的 三星 GALAXY SIV 有着极其纤薄的机身,并且按照俄罗斯网站Rozetked的说法,视频中的手机便是三星即将在明年发布GALAXY SIV(GT-i9500)的一些特色和功能。比如这款手机将具备超薄机身,要比现在的三星GALAXY SIII和苹果iPhone5更为纤薄,将成为薄,轻和强大的智能手机。
同时该机在功能上也相当强悍,装载有FHD全高清AMOLED触控屏和内置2.0GHz的四核处理器,内置摄像头则会达到了1300万像素,并且还会搭Android 5.0 Key Lime Pie操作系统。当然,三星GALAXY SIV酷的地方还是将提供具有激光键盘功能的底座,能够让用户通过激光投影出来的虚拟键盘来快速输入文字。
视频真伪难辨
值得一提的是,尽管现在不能确定这段视频的真实性到底有多高。但视频后结尾出现了这样一段文字“Samsung Galaxy S4 is build of the leaked drafts. Thanks Taemin Lee.”(三星GALAXY S4将和已经泄露出来的草图外观一样,感谢 Taemin Lee)却显得有些耐人寻味。一方面,这说明此次泄露的视频即便可能是概念作品,但或许应该是根据三星GALAXY SIV的原型设计而来;另一方面,则说明视频制作者或许已经无限接近了三星GALAXY SIV,并有可能保留了一些不为人知的信息。
此外,该网站还提到了三星GALAXY SIV的型号为GT-i9500,这与目前的传闻也颇为接近。只是手机搭载的Android5.0系统则显得有些略微超前,但这也意味着该机至少明年五月份左右才能面市。
无论如何,三星GALAXY SIV虽然在存在诸多传闻和小道消息,但基本上已经可以确定会配备FHD全高清触控屏,A15架构的四核处理器以及1300万像素摄像头等功能。至于正式面市的时间,预计应该在明年第二季度的可能性会更大一些。