• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iPhone 6大猜想:A7处理器 更大的显示屏

来源:搜狐IT
时间:2012-12-28

分享至:
北京时间12月27日消息,据国外媒体报道,苹果已经在着手研发新一代iPhone,业内人士预计,下一代iPhone将采用更大尺寸的显示屏,搭载 A7处理器 ,并将支持近场通信技术和IGZO显示技术。
近场通信技术
作为苹果在移动设备领域的竞争对手,三星在其Galaxy S3智能手机的宣传中重点提到了近场通信技术(又称NFC),这是iPhone目前并不具备的功能。尽管苹果从未公开表示自己对该技术感兴趣,但这并不意味着苹果会忽视这一技术。
苹果今年7月收购了移动安全公司AuthenTec,交易金额高达3.56亿美元。AuthenTec成立于2007年,主要为手机终端制造感应元件,并曾与三星、惠普、戴尔等企业合作,年营收约7000万美元。值得关注的是,AuthenTec持有的指纹传感器专利主要应用于保护近场通信技术安全。
业界人士指出,AuthenTec设计的指纹感应器极为小巧,能够安装在iPad和iPhone边缘,因此苹果可能会在下一代iPhone中使用该技术。对于普通消费者来说,这项指纹识别技术能与苹果iOS 6中的Passbook完美配合,而对于关注信息安全的企业和政府来说,该指纹传感器非常方便。从目前得到的消息来看,苹果很可能在Mac等其他产品中使用这项技术。
因此,尽管NFC并不是什么新奇的技术,但已经有证据表明苹果将在下一代iPhone中使用该技术。
更大尺寸屏幕和IGZO显示技术
与iPhone此前的版本相比,iPhone 5采用了更大尺寸的显示屏,并在颜色、亮度、反光等方面也作出了改进,关键的是降低了能耗。另外,有传闻称,苹果原本计划在款iPad中使用夏普的IGZO显示技术,不过由于该技术尚未成熟,因此苹果不得不将IGZO显示技术的应用推迟至下一代产品中。苹果对IGZO显示技术的兴趣由来已久,甚至有传闻称苹果有意收购正处于困境的夏普公司。
与目前的显示技术相比,IGZO能够使显示屏变得更薄、分辨率更高、颜色更鲜艳,且能耗更低。有分析师表示,尽管与iPhone 4S相比,iPhone 5的显示屏尺寸大了18%,但仍不及三星的Galaxy S3。随着消费者越来越青睐大屏幕的智能手机,因此预计苹果下一代iPhone很可能将采用4英寸至4.8英寸的显示屏。
A7四核处理器
苹果每一代iPhone都会在“更快、更薄、更大”三方面作出改进,因此iPhone 6也不会例外。苹果在iPhone 5中采用了A6处理器,其运算与图像显示能力比上一代产品强了近两倍。根据GeeKbench的测试显示,iPhone 4的A5处理器评分为600分,而A6处理器的评分高达1400至1600分。因此,如果苹果希望iPhone 6能大获成功,其搭载的处理器在GeeKbench上的评分必须大幅提高。
业界人士预计,A7处理器快也需要等到2014年才会投产,为了满足消费者的需求,苹果很可能会推出搭载升级版A6处理器的iPhone 5S。目前,A6处理器主要由苹果设计,三星负责生产,不过随着双方关系急剧恶化,苹果很可能会寻找其他的合作伙伴来负责处理器的生产。有传闻称,中国台湾半导体制造商台积电将负责制造苹果下一代处理器。(Joker)














标签 iPhone6 A7处理器 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻