来源:腾讯数码
时间:2012-12-28
近一群来自南安普顿大学的计算机工程师首次成功用64个Raspberry Pi电脑和乐高积木打造出了一台超级计算机。这一团队由教授西蒙•考克斯(Simon Cox)博士带领,包括考克斯博士6岁的儿子在内,整个团队共有9位成员。他们将64块相互连接的Raspberry Pi电脑放置在由乐高积木搭建的框架内构成这台超级计算机的整体结构。
乐高积木框架由考克斯博士6岁的儿子詹姆斯·考克斯设计,整个框架看起来就像一台廉价的电脑机箱,但又不失俏皮。
“在收到足够数量的Raspberry Pi 电脑后,我们立马就开始思考是否能够将它们连接起来构成一部超级计算机。”在被问到整个系统的制作起初时,考克斯博士说,“然后,包括标准的Debian Wheezy系统映像在内,我们安装并建立了所有必要的软件。此外,我们也推出了一份搭建指南,感兴趣的朋友可以依此打造属于自己的超级计算机。” “我们整个团队希望通过这台低成本的平台激励和帮助学生应用高性能计算和数据处理来解决复杂的工程和科学挑战。”考克斯进一步补充道。
该系统基于一种免费的面向对象、直译式计算机程序设计语言“Python”开发,同时考克斯团队也正在使用另一个开源软件“Scratch”进行运行测试。,该软件由麻省理工学院开发。据悉,考克斯博士将这款Raspberry Pi超级计算机命名为“Iridis-Pi”,因为此前南安普敦大学曾开发出一款名叫Iridis的真正的超级计算机。
“Iridis- Pi”通过连接一个13A的插座工作,并使用 MPI(Message Passing Interface) 标准通过高速以太网实现不同Raspberry Pi的连通。考克斯博士称这台超级计算机的总造价不到4000美元(约合人民币24953元),拥有 64 块处理器,存储容量为 1TB(每块 Raspberry Pi 配备 16 GB SD 卡,六十四块 Raspberry Pi 则总共拥有近 1TB 存储空间)。
Raspberry Pi的概念在2006年首次提出,该款个人电脑基于Atmel公司的Atmega644微控制器设计,由埃本厄普顿博士团队负责。它主要用于教育用途,该款个人电脑专为计算机改装爱好者和想学习编程的人们设计,当然也可以用来帮助激发孩子学习编程的兴趣。
首块Raspberry Pi的大小跟记忆棒差不多,拥有两个接口,一端为HDMI端口另一端为USB端口。后来增加了一块电路板,并开始推广销售。该款个人电脑配有512MB内存,700MHz的处理器,并使用一块SD卡来完成启动与存储。
目前,Raspberry Pi授权由Element 14/Premier Farnell集团、RS Electronics电子公司以及Allied Electronics电子公司生产,并在网上出售。此外,今年12月17日Raspberry Pi基金会连同IndieCity和Velocix共同推出“Pi商店”为开发爱好者提供该款个人电脑所可能需要的所有编程计算机软件。
不知道朋友们是不是也想用Raspberry PI自己搭建一台超级计算机呢?