• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

半导体行业2012不瘟不火 未来形势有待观察

来源:工控网
时间:2012-12-27

分享至:

       据工控网报道,受金融危机残余的影响,全球宏观经济在2012年并无多大起色,中国也在这场危机中中枪,经济一度受到严重威胁,在这样的经济形势下,各个行业都出现了大幅的下降,半导体行业也无法幸免。

  半导体2012销量下降无幸免

  2011年及2012年连续两年,半导体销量增长仅维持在1%左右,让行业内的所有参与者都手心捏一把汗。

  此外,2012年全球PC出货量放缓,据预测,2012年全球PC出货量为3.67亿台,市场增长率预计仅为0.9%。这对于半导体行业来说可谓是当头一棒。

  大公司投资下调印证增长不济

  对于半导体行业来说,2012年是极不平静的一年。7月Intel调低了2012年的销售额,仅增长3%~5%,;台积电的季度增长率才为1%~2%,可能至少从2012年第四季度到2013年季度;还有STMicron由于前景不明已宣布它的2012年投资将下调25%。

  这些大公司的动作无不印证着半导体行业将会面临的问题。2012年第四季度在经济放缓中来临,2013年也在路上。

  半导体设备2013年销量或增加

  近日,SEMI(半导体设备与材料学会)报道表示2013年对于行业来说是一个黄金年,将会迎来市场销售量增长的小暖春。

  据预测,半导体前导设备的销售额增长率约17%,可达430亿美元,将会创历史记录。这一预测是在全球约200家fab的数据统计包括分立器件与LEDfab在内的数据而来。

  从闪存投资方面来看,2012年的投资减缓,年初Sandisk宣布它的fab5暂时停止扩充产能,到7月底Toshiba也宣布削减NAND的产出30%。但是SEMI的数据显示,闪存会在2013年再次跃起,包括三星的line16,SKHynix,FlashAlliance及Micron。

  SEMI认为,推动2012年半导体设备增长的关键因素是全球代工,包括TSMC,Globalfoundries及UMC,三家的投资超过100亿美元,并预测在2013年仍有近100亿美元的投资。

  半导体未来涨势有待观察

  随着电子产品的智能化趋势的加剧,未来半导体的数据也将增加,在目前市场上,智能手机、平板电脑、PC机是半导体的主力推手,2013年可能会占到全球半导体消费量的一半。全球经济形势仍然在放缓,未来半导体的销售呈现怎样的格局,还有待观察。

标签 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻