• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED后灯组在大型卡车中大显神通

来源:电子发烧友
时间:2012-12-27

分享至:

日本市光工业从2012年11月开始在配件市场销售大中型卡车使用的 LED后灯 组,包括尾灯、刹车灯、转向灯在内,全部光源均采用LED。有3联型和2联型,3联型产品在一辆车上左右共有6个灯,合计使用150个LED。

新产品与以往产品相比具有同等的亮度和耐水性能,获得了欧洲认证,并符合日本于2012年1月开始实行的尾灯及刹车灯新技术标准。另外还凭借专门为LED新设计的透镜,提高了视认性。

使用白炽灯泡的以往产品的耗电量为10W,耐用时间为1100小时,亮灯回应速度为0.5秒。而采用LED的后灯组与之相比,耗电量约为1/14,耐用时间为20倍以上,亮灯回应速度为50倍以上。其中,耗电量是在采用3联型的一辆车上,只对尾灯做比较得出的数值。

新产品外形尺寸与以往产品相同,能够简单地安装在日本各厂商的大中型卡车上。还可利用已有的灯罩,并且无需更换电线,因此任何人均可在不到30分钟内更换完成。另外,部分车型需要追加中间连接器等部件。

标签 LED后灯 大型卡车 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻