北京时间12月26日晚间消息,市场研究公司IDC今天发布的半导体应用预测报告显示,全球半导体行业今年
营收
增长不足1%,达到3040亿美元。不过,IDC预计明年营收可增长4.9%至3190亿美元。
IDC还预计,从2011年至2016年,半导体行业营收年复合增长率为4.1%,四年内达到3680亿美元。
IDC表示,今年全球半导体行业营收增长缓慢的主要原因有:“PC需求疲软,DRAM和存储器总体价格下滑,半导体库存合理化,加上全球宏观经济持续呈现不确定性,GDP增速放缓,中国发展降速、欧元区债务危机和衰退、日本的经济衰退、对美国财政悬崖的持续担忧影响了企业的IT支出,从而影响了今年全球的半导体需求。”
今年营收增长的首要原因是智能手机、平板电脑、机顶盒、汽车电子产品的兴起,IDC预计,这些产品仍将是来年增长的关键动力。
IDC报告的其他结论还包括:
- 2013年“计算”行业细分市场的半导体营收将同比增长1.7%
- 2012年,移动PC领域的半导体营收下降了7.7%,2013年将增长5.5%。
- 媒体平板电脑、电子书阅读器、机顶盒和蓝光播放机领域的半导体营收增长仍将超过平均水平。DVD播放机、录像机、便携式媒体播放器和游戏主机等传统设备的销售额将进一步下滑。
- 2013年消费者细分市场的半导体营收总体将增长9.8%。
- 亚太地区在半导体营收中所占份额将继续增加,2013年增长率预计为5.5%。(冰岩)