• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

公共安全视频监控升级 SLOC协助无缝过渡

来源:中国安防展览网
时间:2012-12-27

分享至:

随着高清的到来,模拟系统升级为IP高清系统则面临整个系统的更新换代。如何利用既有的模拟系统,成功的升级为高清系统,又做到“鱼与熊掌兼得”。高清监控系统已经形成了一个产业链。SLOC给各类厂商提供了一个全新的视频传输解决方案,自问世以来,得到众多行业领航员的支持,国内外广大监控设备制造商,系统集成商,工程商的支持。

公共安全视频监控升级

目前,公共安全视频监控市场面临着基础设施、分辨率、图像传输距离和延迟方面的挑战。SLOC(同轴 电缆 安全链路)生态系统解决了上述问题。通过SLOC技术传输混合信号既可以做到实时和无压缩又可实现远程观看。成功解决了实时和延迟,压缩和非压缩之间的矛盾。

一些客户面临着一个问题,如何使高清IP系统的信号通过现有的CCTV同轴电缆基础设施传输,而不需要使用新的线路或进行电缆修改,达到节约成本和资源的目的。尽管很多做监控设备的厂商都在向这方面努力,但从半导体产业的角度和作为一个解决方案的厂商来讲,希望能够搭建一个好的平台,让客户在此基础上实现智能化的开发。

所谓的升级实际上就是传统的采用同轴电缆传输视频信号的模拟系统,升级为采用网线传输的IP高清系统。SLOC技术可以把传统的模拟的系统信号很快收集,不需要重新布线。可以通过传输模拟视频信号的同轴电缆传输IP信号,这是其中的一个亮点。如果重建一个视频监控系统,也可以采用SLOC技术。因为传统视频监控系统的传输距离是受限的,像IP的传输就是150米。而SLOC技术本身是可以让这个传输距离变得更远。在把添加中继器的情况下,远传输距离可达500米。

SLOC技术中将模拟标清升级至数字高清监控系统的四个优势。前端探头方面,只需用具有实时智能分析功能的IP摄像机取代现有摄像机;现有的同轴电缆基础设施可以重复利用,不用增加网线,节省布线成本;远传输距离为500米,不用中继器;实时传输模拟和数字高清视频,没有时延。

SLOC技术实现数字、模拟信号同传

随着模拟监控向网络监控发展的步伐越来越快,如何以更快的速度和更少的成本实现模拟向网络升级,成为业界关注的焦点。SLOC复合视频传输技术在此基础上应运而生。

据介绍,SLOC是一项先进的调制解调器解决方案,其可通过一条同轴线缆同时传输模拟CVBS视频和高清数字IP视频,即SLOC=模拟视频IP码流。该高效混合视频监控技术有助于使百万像素IP摄像机在现有CCTV同轴电缆的基础设施上运行,监控距离达500米,还可支持无延迟模拟CCTV以及网络IP监控功能。SLOC技术的出现,将对实现视频监控系统从模拟CCTV到网络IP监控的无缝过渡带来福音。

SLOC解决方案中,IP摄像机输出的模拟CVBS和IP高清视频图像信号,经过采用TW3801芯片的发射器调制后,通过一条同轴电缆传输到采用TW3811接收器芯片的DVR,经解调后,把模拟CVBS和IP高清视频图像信号传送到PC工作站。在实际系统中,也可分别送到本地监控器、PTZ控制器,或经网络交换机通过IP网络传送至NVR等视频监控终端设备。另外,TW3801发射器也可嵌入在IP摄像机内。

SLOC方案由一个基于SLOC技术的摄像机调制解调器PHY芯片TW3801和一个基于SLOC的接收机调制解调器PHY芯片TW3811组成。SLOC技术充分利用已安装的同轴电缆基础设施并支持联网的IP功能,不需要对IP摄像机设计或DVR设计进行大的变动。TW3801和TW3811是高度集成的调制解调器PHY子系统,其中包括一个模拟前端(AFE)、一个数字调制解调器和两个以太网介质无关接口(MII)。TW3801将其收到的CVBS信号和以太网MII信号一对一地组合成一个通过同轴电缆传输的专有输出信号,TW3811则将其从基于SLOC技术的摄像机调制解调器PHY收到的信号进行对等解码。

通过SLOC技术的产品其下行链路吞吐量可达36Mbps(从摄像机到接收机),上行链路吞吐量可达11Mbps(从接收机到摄像机)。这种独特的技术可通过一条同轴线缆同时传输模拟CVBS视频和数字IP视频,从而使百万像素IP摄像机基于现有CCTV同轴基础设施运行,监控距离达500米。

这种混合监控系统支持无延迟模拟CCTV以及网络IP监控功能,并且基于模拟同轴线路基础设施的数字IP摄像机不会干扰原有的模拟系统的运行。有了SLOC,监控系统生产商就有能力构建支持无延迟模拟CCTV功能及联网IP监控功能的混合监控系统了。

SLOC技术受业内企业追捧

采用SLOC技术升级为高清系统,在成本方面将有所降低。“重新布线是一个很大的成本。比如一栋楼需要重新布线,这不仅有人工成本,线缆成本,还有施工布线成本。而采用SLOC技术,不需要重新布线便能将整个产品换代。如果是一个模拟系统,利用SLOC技术升级的话,肯定能省不少成本。

此外,如果是现有的模拟系统升级为高清监控,也不用换整体架构,同样能达到节约成本的效果。SLOC技术集模拟和IP系统的优点于一身。采用SLOC技术可实现远距离传输,远距离可达500米。SLOC技术提供了在现有同轴布线条件下将系统升级到高清网络系统的可行性解决方案,这样的实现方式符合政府倡导的低碳环保,减少浪费的理念。使用该技术可使用CVBS预览,给工程人员提供了极大便利。

随着安防监控迈向高清化的进程加快,SLOC技术的出现将极大缩短工程建设周期,减少相关的成本投入。SLOC技术将为现有模拟基础设施提供高清网络高清解决方案,有助于实现视频监控系统从模拟CCTV到网络IP监控的无缝过渡,为IP安防系统市场的增长带来强劲动力。SLOC技术的出现或将成为模拟标清系统升级为网络高清系统的一剂强心针。

关于SLOC技术

SLOC是Intersil为监控系统中视频传输,所研发的一套完整的传输方案。该方案顺应了视频监控高清化、IP化的发展趋势,并集成了模拟视频传输,保留模拟视频传输的实时性等优点。SLOC结合了Intersil在视频信号处理,数模混合信号处理上的传统优势,保证模拟信号和IP信号能够在500米的距离下可靠的连接,大大延长了传统网线或同轴线传输IP信号或者CVBS模拟信号的距离;SLOC支持IP信号,使得用户在得到CVBS模拟信号实时性的优点的同时,得到高清编码后的网传图像,并且有了IP的双向通信(上行下行双通道)。SLOC可以集成对摄像机的PTZ控制,保证IP信号在同轴线上的畅行无阻。

标签 电缆 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻