来源:九正建材网
时间:2012-12-26
日前,据报道,飞利浦宣布成功发明了一种新型的OLED光源材料,这种材料的特点是可以利用表面整体发光而非传统LED那样“单点式”发光。据悉,用这种材料制成的窗口在白天可以呈现透明外观,而晚上则会亮起成为照明灯光。
今年10月,媒体曾报道过飞利浦推出高科技产品Hue LED灯泡的消息。飞利浦Hue LED灯泡能完全按照用户所需进行设置,并且通过内置的三种LED包括绿、红、蓝的混合,可为电灯提供超过1600万种颜色的变化。其的卖点在于可以根据用户需求完美定制效果,用户可以通过iOS应用或者是在飞利浦网站上下载软件的方式对Hue灯泡进行调节。据悉,该产品在美国售价为199美元,欧洲为199欧元,英国售价179英镑,其中包含3个LED灯泡和一个连接到路由的桥接器。
现在,飞利浦再次宣布,公司成功发明了一种新型的OLED光源材料。这种材料的特点是可以利用表面整体发光而非传统LED那样“单点式”发光。据悉,用这种材料制成的窗口在白天可以呈现透明外观,而晚上则会亮起成为照明灯光。
“这是次人们不需要利用一个系统来分布发光点,因为这个系统本身就已经内置在这一材料中了。到了晚上,你打开的将不再是顶灯或壁灯,而是你的窗户。”来自飞利浦公司的德尔塔玛-托马斯(Dietmar Thomas)如是说道。
据悉,这一产品目前的市场定价还相当高昂,3块发光面板的价格约为556美元,这也大大限制了该产品触及大众市场的可能。但托马斯表示,“我们有信心,该产品的价格会在未来五年下降到合理的价格区间内,到时所有人都可以在宜家买到这一OLED设备了。”