来源:PConline
时间:2012-12-26
美国 高通 旗下技术子公司高通创锐讯(QualcommAtheros),今年推出新的混合组网技术解决方案FRITZ!Powerline546E。 AVM FRITZ! Powerline 546E结合了HomePlug电力线通信(PLC)、Wi-Fi、两个以太网连接以及一个智能电源接口,可提供高达500Mbps的家庭电力线网络,以及家庭自动化、电源管理和控制功能。
FRITZ!Powerline546E
546E的用户界面展现了整个电力线通信网络的概况,而集成电源接口可以用来测量和记录用电量。高通创锐讯芯片组包括AR9341Wi-Fi和AR7420HomePlug电力线芯片,位于系统中心,可扩展家庭内部的Wi-Fi覆盖范围。 546E也可让消费者通过智能手机、平板电脑或其他联网计算终端使用和控制电器。 这一功能可让消费者监测和控制电源使用情况,并终实现节约资金的目的。