Windows 8 Pro版本Surface平板电脑,起价高达899美元。(图:微软)
《CNET》周日 (23日) 报导,搭配微软 (Microsoft Corp.)(MSFT-US) 专业版 Windows 8 系统的平板 Surface,在美国联邦通讯委员会 (FCC) 测试网站上出现新资讯,或许很快将在消费市场正式亮相。
微软本身给出暗示,称此设备将于明 (2013) 年初堂堂推出,现在 FCC 网站上发现,微软提交了一款型号 1514 的产品作测试,仅和 Windows RT 版的 Surface 相差 2 码。
科技部落格《Ubergizmo 》指出,一旦 FCC 通过测试后,明年 1 月推出产品的道路也会随之打通,或许我们甚至可期待 1 月的 CES 消费电子展上与它见面。
以下来看看这款平板电脑,和目前的 Surface RT 会有什么差距:
64 位元系统平板电脑:Windows 8 Pro 作业系统系 64 位元版本,这一点颇具意义。透过英特尔 (Intel Corp.)(INTC-US) 节能 Core i5 Ivy Bridge 处理器,可彰显出 64 位元的各种优点,相对比较下 Surface RT 则仅有 32 位元。
安全性:支援任何等级的安全系统,微软还有 BitLocker 磁碟机加密功能,可保护系统、资料磁碟机内的档案。
手写笔:这其实已经是从 Windows 7 流传下来的老东西了,但一些企业顾客还是需要使用。
Mini DisplayPort/display 连接埠:此接头可对应较高解析度的显示器,例如苹果 Cinema Display 等等,Surface Pro 的 10.6 寸萤幕具备 1920x1080 像素,已和部份桌上型电脑同等级。其他尚包括全尺寸 USB 3.0
连接器
、microSDXC 记忆卡插槽、耳机插孔和保护盖等等。
我们或许可以从《CNET》的宏碁 (Acer Inc.)(2353-TW) Iconia W700 平板预览上,看出一些 Surface Pro 的端倪。
W700 亦是 2 磅重的 Windows 8 平板电脑,具备 Ivy Bridge Core i5 处理器和 1920x1080 像素萤幕。
《CNET》指出:「在我们的基准测试中,Iconia W700 表现近似其他 Core i5-3317U 的 Windows 8 笔记型电脑或可转换型电脑,有些地方稍嫌逊色。无论是日常生活或于办公室使用,高解析度视讯串流、社交媒体等功能,均相当地优秀。」