• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2012年终盘点之洗“芯”革“面”

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-12-25

分享至:
  • 转眼间2012年的后一个月已经来到,接下来的圣诞节和元旦节,将带动国内外市场进入一个销售旺季,平板电脑自然也不例外。而此时平板电脑市场上为火热的话题莫过于平板电脑的“面子”问题——视网膜屏 和 “芯”问题——四核处理器。前一个话题在上期的杂志当中已经提及,目前不少国产平板已经开始升级视网膜屏,不过这方面的竞争并不算激烈。而在“芯”这个问题上,确是群雄并起,厮杀尤为激烈。那接下来我们就来盘点下几款即将出炉的四核 芯片 。

    联发科MT6589

    对于联发科MT6588四核早在今年8月就已经被曝光。它采用的是28nm制程工艺,基于Cortex-A7四核架构,主频为1.xGHz,支持双通道1066Mbps,GPU为Power VR SGX544,可支持1280×800的分辨率,支持1080P视频播放。同时集成了WCDMA和TD多模modem,即可同时支持联通和移动3G网络。另外还可支持1200万摄像头和1080P的视频录制。

    目前联发科已于12月11日在中国大陆手机供应链大本营——深圳举办 MT6589四核发布会。预计在明年年初搭载这款四核芯片的手机产品将会上市。随后,这款芯片可能也将会被应用到平板电脑上。时间上可能会相对晚一些。不过笔者获悉已有厂商准备推出MT6589四核的平板电脑,目前样机已组装完毕,正在测试当中。

    高通MSM8225Q/ MSM8625Q/MSM8626/MSM8226

    在联发科MT6589发布时间提前至年底发布的消息传出之后,高通随后也推出了两款新的四核处理器骁龙Snapdragon S4“MSM8225Q”和“MSM8625Q”。 这两款移动处理器分别是高通MSM8225与MSM8625的四核升级版,预计明年季度正式量产上市。

    据了解MSM8225Q和 MSM8625Q均采用28nm制程,Cortex-A5四核架构,GPU依然是Adreno 203,它的三角形输入率与像素填率分别为为49M/S和294M/S。支持LPDDRI与LPDDR2内存,速度可达1066Mbps。支持 1280*800分辨率,720P视频播放以及800万像素摄像头。MSM8225Q支持UMTS(WCDMA)网络,而MSM8625Q则同时支持 UMTS和CDMA两种网络制式。

    显然,与联发科MT6589相比,高通MSM8225Q / MSM8625Q更方面性能都要略逊一筹。不过在价格上后者可能会更有优势。据了解目前深圳部分方案公司已经开始在做MSM8225Q的方案了,可能会首先用于低端智能手机上,平板随后也将会涉及。

  • 标签 芯片 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购

    更多新闻