来源:eepw
时间:2012-12-25
全球大IP厂商ARM业务如日中天,让人羡慕不已。事实上,十多年来出现的许多处理器IP厂商大多倒闭或是被收购,做IP的个中滋味可见一斑!
近日,全球第二大IP厂商Synopsys对记者说,Synopsys IP业务的增速过去几年都是百分之二十、三十的增长,而Synopsys的业务——EDA工具只是10%的增长。
但IP领域从1992年开始做,该部门过去一直赔钱,前几年部门核算时才有一定利润,这个是需要持续强势投入的。
但为什么还要做IP这件事?Synopsys全球副总裁兼亚太区总裁潘建岳说:“主要是为了客户的需要。”
IP业务当初是一个战略性的投入。因为你通过IP跟客户所建立的合作的深度,是你通过工具所做不到的。因为做IP一定要沉到客户的项目里面。客户这个项目它定义的规格是什么样的?他需要什么样的IP?他一定要非常清楚得告诉你。而且,IP上发生的任何的问题,都会影响tape-out(流片)时间、上市时间,影响到终的销售。
Synopsys预计2013年营业规模达20亿美元,其中3亿美元是IP业务。虽然IP的份额不是很大,但是该公司很重视。
一些EDA公司认为,IP的利润率通常没有EDA工具高,因此过去做IP的EDA公司凤毛麟角。但是,随着现在IP在SoC里的比重越来越大,一些EDA公司和IC设计公司也在做IP了。