• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel S3700 SSD开卖了 采用自家主控

来源:mydrivers
时间:2012-12-25

分享至:

Intel在11月初正式发布了面向数据中心以及企业用户所设计的高端固态硬盘——Intel DC S3700,与目前的消费级产品的区别在于它使用了Intel自家设计的主控芯片,同时它也是Intel首款支持SATA 6Gbps接口的企业级SSD。

Intel DC S3700固态硬盘拥有1.8/2.5寸两种尺寸可供选择,其中1.8寸型号提供200/400GB容量可供选择,而2.5寸产品则提供100、200、400以及800GB四种容量可供选择,均采用25nm HET-MLC闪存芯片。

目前在日本秋叶原市场上,2.5寸7mm厚度的400GB版本已经开卖。该型号持续读取速度为500MB/s,持续写入速度为460MB/s,4KB随机读取能力75000 IOPS,4KB随机写入能力则是36000 IOPS,工作状态下功耗为6W,待机状态则是600mW。

400GB型号目前售价为89480日元,约合人民币6622元,100GB以及200GB版本随后推出,售价分别是22480以及44800日元,折合人民币分别是1663元和3315元。

800GB型号目前还没有确定是否在零售市场推出,但价格已经确定, 达到了178480日元,约合人民币13200元。

 

 

 

 

 

标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻