来源:21ic
时间:2012-12-24
21ic讯 据IHS iSuppli公司的DRAM市场动态简报,第三季度移动DRAM市场爆发,厂商抓紧为平板电脑和智能手机生产内存芯片,迎接圣诞销售旺季。但不是所有供应商都表现同样良好。
第三季度移动DRAM的全球出货量环比大增37%,这是两年来的表现。在之前的八个季度,增长率低达负3%,是24%,如图3所示。但直到近,还没有一个季度的增长率能够接近46%,这是2010年第三季度创出的移动DRAM出货量增长率。
图3:移动DRAM占总体DRAM市场的份额 (出货量百分比)
今年第三季度强劲增长,帮助移动DRAM扩大了在整体DRAM市场中的份额。整体DRAM市场亦包括PC、服务器、消费与图形DRAM等其它领域。移动DRAM占总体DRAM市场的份额从一年前的15%上升到24%。为了达到24%的份额,移动DRAM出货量必须环比大增37%。
这样的增长让整体DRAM产业相形见绌,预计整体产业的全年出货量增长28%。移动DRAM出货量在较短的一个季度内较快飞升,与整个产业的全年增长情况形成鲜明对比,显得更加突出。
移动DRAM出货量与智能手机出货量密切相关,而且与平板电脑出货量的关联也越来越密切。这两类产品受到消费者青睐,销售情况继续好于其它电子产品。尤其是,近发布的新款智能手机与平板电脑激发了消费者的深厚兴趣,促使移动DRAM供应商提前制造,以满足假日销售季的旺盛需求。
每年的年中,通常是移动DRAM出货量增长多的时候,这可能是厂商在为下半年销售的季节性增长做准备。但是,近几年移动DRAM市场的增长高峰向年底移动。IHS iSuppli公司认为,这很可能是因为厂商越来越依赖假日销售季,以及供应链缩短。
三星下降,其竞争对手上升
第三季度的盛宴没有平均分配到所有厂商的碗中。
三星电子的移动DRAM销售额份额从62%下降到58%,尽管其销售额从11.3亿美元上升到12.4亿美元。三星的出货量在第三季度仅增长26%,而整体市场则增长37%。
相比之下,SK Hynix和尔必达的数字要好得多,其移动DRAM出货量分别大增46%和64%。但这两家厂商的平均销售价格低于三星。三星的平均销售价格较高,帮助减轻了其出货量数据不佳的影响。SK Hynix目前的移动DRAM销售额份额是23%,排名第二。尔必达份额是15%,名列第三。
美光排名第四,销售额份额从4%降至3%。第三季度美光出货量增长率低于产业整体水平,价格跌幅则高于平均水平,导致其份额下降。
三星的份额下降尤其令人关注,因为原本预期它的移动DRAM会保持至少60%的占有率。三星的占有率低于这个标准,现在令人不禁要问,三星的“竞争与供应”策略是否遇到了挑战。按照这个策略,三星与苹果等客户展开竞争,同时向这些客户供应部件。
不管怎样,预计三星将继续主导这个市场。此外,由于PC市场继续面临困难,移动DRAM现已成为必须关注的DRAM领域。