• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Android猜想2013:屏幕更大 芯片更强 价格更低

来源:搜狐IT
时间:2012-12-24

分享至:
国外媒体近日对 Android 生态系统在 2013 年的发展作出了预测,认为Android设备将继续向大屏幕、多核芯片方向发展,同时低端设备也将进一步走向繁荣。



屏幕更大
不久之前,大部分智能手机的屏幕尺寸都还在4寸以下,而随着三星在扩大屏幕尺寸方面的不懈努力,用户已经对三星Galaxy S3和Galaxy Note 2等设备上的大屏幕习以为常。摩托罗拉、HTC在这方面也不甘人后。到2013年,4.5寸以上的屏幕将成为高端Android手机的标配。
与此同时,屏幕分辨率的提升速度也在加快。前不久,HTC发布了使用1080P屏幕的Droid DNA手机。相信到明年,手机显示屏像素密度也将随着尺寸一同提升。
四核普及
如今,人们已经很少听到企业把双核芯片作为手机卖点。在高通和英伟达的推动下,四核芯片已经越来越普及。我们预计,1.5GHz的四核芯片将成为高端手机上的常见配置,而到2013年底,我们也许还会见到2.0GHz的四核芯片。
手机内存容量也在提升。目前的高端设备的内存一般在2G左右,而到明年,高端设备将拥抱3G内存。
低端手机繁荣
科技行业的升级换代速度极快,今天的高端机到了明天也许就算是入门级了。2013年,价格在50至100美元的入门级Android手机的配置将得到明显提升,双核芯片将成为Android手机的基本配置。
随着运营商在4G网络建设上的大力投入,手机厂商推出的3G手机也越来越少。2013年可能会成为3G的末日,4G LTE技术也不再是手机的卖点。
全网兼容
三星、HTC等厂商在2013年将不会再为不同运营商推出同一个型号但略有差异的手机。不同运营商旗下的三星的Galaxy S3和Galaxy Note 2其实没什么区别,这将受到手机附件厂商的热烈欢迎。三星预计将在Galaxy S4上继续延续这一策略,再次迎来大卖。HTC似乎也在采取类似策略,不再为高端手机推出不同的型号。
Android系统走向新领域
三星今年推出的Galaxy Camera是个和运营商相关联的Android相机。而在明年,尼康、宝丽来等厂商都将推出这样的智能相机。虽然这类设备的价格目前仍有些高,但明年我们将看到这些设备通过运营商渠道发售。
现在,在Android系统席卷智能手机领域之后,一些家电厂商在微波炉和洗衣机等设备中采用了Android系统。虽然类似Android家电在明年仍然不大可能大量涌现,但Android系统在家电中的应用将进一步拓展。
Nexus家族和谷歌I/O大会
明年,谷歌有望在I/O大会上推出新一代的Android 5.0操作系统,同时也将带来新的Nexus设备。谷歌收购摩托罗拉之后,也可能会在2013年发布首款来自摩托罗拉的Nexus设备。(纳言)




















标签 Android 2013 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购

更多新闻