• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

传谷歌摩托明年将推“X”高端智能机对抗苹果

来源:互联网
时间:2012-12-24

分享至:

12月22日消息,据国外媒体报道,有消息人士称,摩托罗拉移动的工程师正在打造一款精致的设备,内部称之为“X手机”(X Phone)。但这个被期望能通苹果竞争的项目目前存在一些阻力。

消息人士称,摩托罗拉移动正在设计一款带有尖端功能的大尺寸设备,希望其能从市面现有的手机产品中脱颖而出。传言称这款设备将于明年发布。谷歌在7个月前收购了摩托罗拉移动。

消息人士还透露,尽管谷歌向来以网络业务上快速的执行力闻名,但其新收购的硬件业务在制造和供应链管理上存在一些麻烦。这可能导致公司重新考虑“X手机”初的一些设计方案,如可弯曲的屏幕等。

谷歌此举是其提升市场地位战略的一个关键部分。公司希望减少摩托罗拉产品的数量,转而进一步提升产品的品质。

消息人士表示,摩托罗拉目前主要有两大类产品:一是由Verizon无线等运营商伙伴出售的设备,如“Droid”品牌智能手机,另一类则是“X手机”。摩托罗拉也有可能在推出新品手机后研发“X平板电脑”。

同时,谷歌必须理清自己同Android设备厂商间的复杂关系——特别是与三星电子的关系。三星是摩托罗拉的竞争对手,在谷歌的帮助下已经成为了全球的智能手机制造商。

摩托罗拉现任首席执行官丹尼斯·伍德赛德(Dennis Woodside)拒绝讨论开发中的产品。但他在一次采访中透露,公司目前“有一个团队和一项技术,可以做一些与现有产品完全不同的尝试。”伍德赛德曾是谷歌的主管销售的高管。

他表示,虽然摩托罗拉“历尽艰难”,但“目前有谷歌股东的支持,有资源做做大事情。”他补充称,全球70亿人中只有10亿人使用智能手机,这是一个“千载难逢的机遇”。

两名消息人士称,“X手机”是谷歌前产品经理里奥·罗恩(Lior Ron)牵头发起的一项方案。摩托罗拉期望这款手机在摄像头与照片软件上有超一流的功能,如更好的色彩饱和度以及全景拍摄功能。罗恩曾在谷歌地图团队工作。

但消息人士也称,一些功能太耗电或已经在一些新产品中出现,如苹果今年早些时候发布的iPhone 5智能手机。

同时,在可弯曲屏幕以及制造材料方面,摩托罗拉遇到了一些阻力。公司希望用陶瓷或其他材料制造“X手机”,使其更耐压,并可以用更多颜色同时打造不同形状。这些都存在困难。

一名熟悉公司方案的消息人士透露,摩托罗拉打算靠新近收购图像与手势识别软件开发商Viewdle,增强“X手机”的功能。该消息人士称,在研发过程中遭遇阻力是非常寻常的事情。虽然有这样那样的挑战,新设备还是定于明年某个时间点发布。

摩托罗拉不佳的财务情况正在逐渐改善。据市场研究公司IDC统计,第三季度中公司在Android手机出货量上的份额不足3%。

谷歌已在摩托罗拉裁员4000人,占其员工总数的20%。本周,摩托罗拉表示同意将电视机顶盒业务出售给线缆设备制造商Arris集团,交易对该业务的估值约为23.5亿美元。

业界对谷歌收购摩托罗拉一直存在争议。这起收购部分是因为谷歌希望获得专利与对手抗衡。谷歌一直在谈论自行推出设备的好处,即便摩托罗拉的市场份额已然缩小。

这场交易还让谷歌推广Android系统的愿景更加困难。硬件制造商通常会安装该系统的一个版本,然后会加上谷歌搜索、谷歌地图、Chrome浏览器等软件。这些软件与服务都与谷歌的营收有直接关系。

以“Galaxy”品牌闻名的三星是谷歌的合作伙伴,它很快在市场上获得了份额。IDC的数据显示,这家韩国公司在第三季度推出了40.3%的Android设备。谷歌也同三星共同开发设备,并在其中提供新版的Android系统。

一些谷歌高管对双方的合作关系表示了担忧。四名消息人士称,如果三星决定使用一款“变种版”的Android系统,那么两家公司的关系就会恶化。因为这意味着三星设备上的Android不会预装谷歌的应用。

消息人士称,摩托罗拉在某种程度上是一种保险,以应对三星可能出现的策略变化。虽然到目前为止尚未有证据显示三星会这样做,谷歌还是可以采用一种整合的策略,让摩托罗拉与Android团队合作更紧密,就如同苹果的硬件与软件团队一样。

三星发言人拒绝就此事置评。

摩托罗拉的伍德赛德称,他的业务部不是谷歌-三星关系恶化的防范措施。他强调摩托罗拉是在谷歌外“独立运营”,理由是公司希望“延续Android的成功。”

谷歌首席执行官拉里·佩奇曾告诉过摩托罗拉团队要“敢于想象”,并要努力达到三星手机业务的规模。消息人士称,这位掌门还承诺会为该业务部提供数额庞大的营销预算。

消息人士表示,谷歌已经用自家的高管与产品经理替换了摩托罗拉的管理层,这些新高管很多没有硬件经验。谷歌将这种经验不足视作是一项优点,因为要想在智能手机上做出革命性的设计,必须打破常规。

公司表示会停止为数十个国家制造设备,从而专注的市场。移动行业专家称此举将削减摩托罗拉的规模,以及同供应商的议价能力。

伍德赛德则称,“规模固然重要,但打造伟大的产品更加重要。”

沃达丰集团一前任高管皮特·克努克(Pieter Knook)评论到,“看看苹果之外的其他手持设备厂商,如果它不是三星,也不是那些推出低价智能机的中国企业,它的命运实际都相当悲惨。”

 

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购

更多新闻