• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI推出专用于前端放大的高精度运算放大器

来源:互联网
时间:2012-12-23

分享至:
Analog Devices, Inc. (ADI),的高性能信号处理解决方案供应商近推出一款专用于前端放大电路的高精度放大器ADA4077-2,提供业界的失调电压、电压温度漂移、带宽、压摆率和噪声综合性能。这款运算放大器具有高直流精度、低噪声、高速、低电源电流的特性,因此特别适用于过程控制、化学及环境监控、电机控制、电子测试和仪器仪表应用。
  • 查看ADA4077-2产品页面,下载数据手册和申请样片://www.analog.com/ADA4077-2
  • 让ADI中文技术论坛EngineerZone®上的ADI工程师给您答疑解惑://ez.analog.com/community/amplifiers/operational-amplifiers
  • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 //weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com 或 www.analog.com 了解产品等信息。
  • 更多ADI产品及应用视频,请访问://videos.analog.com/category/chinese/

ADA4077-2在1kHz时具有3.9MHz带宽和7 nV/ÖHz 电压噪声;在+/-15 Vdc标称电源电压、25摄氏度工作条件下,额定功耗仅400uA。同时提供两种不同等级的失调电压和温度漂移,可灵活满足设计工程师不同预算和

ADA4077-2在1kHz时具有3.9MHz带宽和7 nV/ÖHz 电压噪声;在+/-15 Vdc标称电源电压、25摄氏度工作条件下,额定功耗仅400uA。同时提供两种不同等级的失调电压和温度漂移,可灵活满足设计工程师不同预算和封装要求。

与接近的竞争产品相比,ADA4077-2具有更高速度、更低噪声、失调和漂移,以及更低功耗。在过程控制输入模块等应用中,精确测量 传感器 输出的关键在于高准确度、高精度、高线性度,因此对于此类前端传感器接口应用,ADA4077-2是一款理想的、高性价比运算放大器。

ADA4077-2精密运算放大器的主要特性:

  • 低失调电压:25 uV(值,B级)
  • 低失调电压漂移:0.25 uV/摄氏度(值,B级)
  • 低输入偏置电流:值<1.0 nA
  • 输入电压范围:V- +1.2 V至V+ -2 V
  • 低噪声:7 nV/√Hz(典型值)
  • 低电源电流:每个放大器400 uA(典型值)
  • 双电源供电:+/-5 V至+/-15 V


供货、报价与配套产品

产品 失调电压
(值/25°C)
失调电压
漂移
样片
供货
全量产 温度范围 千片订量
报价
封装
ADA4077-2
B级
25 uV 0.25 uV/°C 现在 现在 -40摄氏度至
+125摄氏度
$3.81/片 SOIC-8
ADA4077-2
A级
50 uV 0.55 uV/°C 现在 现在 -40摄氏度至
+125摄氏度
$1.44/片 SOIC-8
ADA4077-2
A级
90 uV 1.2 uV/°C 现在 现在 -40摄氏度至
+125摄氏度
$1.44/片 MSOP-8

ADA4077-2精密放大器非常适合与ADI公司高达1 MSPS的12、14、16位数模转换器以及模数转换器配套使用,包括AD5444、AD7265和AD7266。

关于 ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟 集成电路 (IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问://www.analog.com/zh/pr1221。

欲订阅ADI新闻资料,请访问:
//www.analog.com/zh/pr1221/news

欲订阅ADI公司的每月技术杂志 Analog Dialogue (模拟对话),请访问://www.analog.com/zh/pr1221/analogdialogue

消息来源: ADI
标签 传感器 集成电路 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

更多新闻