• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

拆解iPhone 5【高清多图全过程】

来源:我爱方案网
时间:2012-12-21

分享至:

【导读】国外专业的拆解网站 iFixit 完成的iPhone 5 的拆解报告,一共拍摄了50多张照片,详细的介绍了 iPhone 5 内部的细节。本文对重要部分进行特别介绍,彻底了解iPhone 5的方方面面。

 

图1

iPhone 5 的拆解顺序是从前到后的,意味着屏幕拆解非常方便,只需几个简单的步骤即可完成。相比较而言,iPhone 4S 的拆解是从后到前的,屏幕只能后拆解,至少需要38个步骤。iPhone 5 屏幕易拆解的特性也意味着如果屏幕损坏,更换屏幕也会非常方便且成本很低。

iFixit 介绍说在 iPhone 3GS 的时候,屏幕非常容易拆卸,但电池很难拆。后来的 iPhone 4/4S 是屏幕很难拆,但拆电池很容易。在 iPhone 5 上,苹果终于做到了完美,除了屏幕很好拆之外,电池也非常容易拆卸。

图2

苹果在 iPhone 5 电池上采用了一种新的化学技术,支持更高电压,且容量也有轻微增大。下面是几款热门手机电池的大致规格:

iPhone 5 的电池规格为:3.8V – 5.45Wh – 1440mAh,支持8小时3G通话时间,长待机225小时。
iPhone 4S 的电池规格为:3.7V – 5.3Wh – 1432mAh,支持8小时通话时间,待机时间200小时。
Samsung Galaxy S III 电池规格为:3.8V – 7.98Wh – 2100mAh,支持11小时40分钟3G通话时间,待机时间…可达790小时。

图3

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购

更多新闻