来源:新世纪LED网
时间:2012-12-21
LED作为绿色行业,在全球日趋严重的能源危机和环境危机下,其节能环保的理念备受全球各国的政策扶植,特别是国家为支持半导体照明行业的发展,规划出三个阶段行业发展规划。阶段:到2009年,在20个以上试点城市,应用100万盏LED市政照明灯具。第二阶段:至2012年,在全中国完成50个半导体照明示范城市建设工作,应用200万盏LED市政照明灯具。第三阶段:至2015年,芯片国产化率70%以上,白光LED10元/千流明,灯具40元/千流明,替代白炽灯、卤素灯等低效照明产品,半导体照明进入30%通用照明市场。
然而成本的原因,导致LED新型照明灯具的成本要比传统照明产品的价格要高,相对国内消费者而言,国外消费者的价格承受能力更高,因此早期的LED企业主要将市场定位在国外市场,统计数据显示,中国LED企业80%的产品依靠出口,近来受欧美市场不景气以及国外客户不断压价等因素影响,国内LED企业的订单与利润出现大幅下滑。目前国内LED终端应用市场也并未完全打开,在国内外市场的不断夹击下,不少企业通过低价快速占领市场似乎成为其摆脱困境直接有效的手段。
业内人士指出,目前LED是典型的劳动密集型制造业,许多企业即便不懂技术,也可以靠组装LED部件在市场占据一席之地。“目前许多企业都集中在低端市场,重量不重品质的LED产品越来越多,大概90%的企业都在打价格战。”
对企业来说,在此时重要的还是做好产品,产品的质量和相应的技术乃是差异化仍是核心层面,同时产品的生命周期节奏要跟上,因为市场变化很快,产品的周期节奏加快了。企业进行良性的运营必须从成本控制和产品差异化方面下手。只有在市场具备有竞争力的产品,才能把握住定价权,从而保证可靠的利润空间,以实现企业产业链循环发展。