2015年 AMOLED渗透率将倍增

来源:旺报
时间:2012-12-20

分享至:
随着手机厂商增加主动式有机发光二极管显示器( AMOLED )的应用,原本一直由液晶显示器(LCD)技术主导的中小显示市场(9寸及以下),AMOLED渗透率已逐步攀升。根据NPD DisplaySearch季度中小尺寸出货和预测报告指出,今年AMOLED将占有中小显示市场6%比重,并将于 2015 年倍增到13%。

三星几乎独霸所有AMOLED显示器产出,但市场需要有更多厂商加入以推动AMOLED技术的成长。NPD DisplaySearch预测新面板供应商将于明年进入该市场,尤其是台湾和大陆的厂商。

台湾面板双虎奇美电(3481-TW)、友达(2409-TW)抢攻高阶智能型手机面板市场,2公司AMOLED陆续导入客户端,将于明年初正式量产上市,锁定4.5寸以上的智能型手机应用,与龙头三星一较高下。

大陆面板厂正积极加入中小尺寸AMOLED市场战局,京东方(000725-SZ)已计划于明年底前投产5.5代AMOLED产线。

上海天马微电子亦将于明年1月启用5.5代线厂房、2014年1月开始装机,至2014年6月送样客户,目前尚未订定正式量产时间表。

事实上,上海天马微电子、京东方、维信诺、华星光电、彩虹、虹视、中显科技、南京第1有机光电等OLED制造商亦快马加鞭地展开4.5代与2.5代AMOLED产线部署。

NPD DisplaySearch大尺寸显示和材料研究总监Yoonsung Chung表示,自从2010年三星发布首款AMOLED智能手机Galaxy S开始,AMOLED推动有机发光二极管(OLED)在中小显示市场的渗透率。2012年OLED的出货量则可达到1亿9100万片,占中小显示总出货量的8.4%。

手机持续推动OLED市场的发展,今年将占据整个中小OLED 69%的市场比重,到2015年更将达到83%。

然而,大量采用AMOLED技术将需要克服一些目前面临的问题,由于欠缺专业的技术以及生产经验,新进入厂商面临很大挑战。平均来说,成功进入AMOLED市场需要5年时间。此外,AMOLED生产成本较昂贵,这也一定程度影响市场需求。



















标签 AMOLED 2015 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购