来源:CCTIME飞象网
时间:2012-12-19
2012年12月18日, 中国移动 香港有限公司、 中兴通讯 和爱立信宣布,其合作建设的香港TD- LTE 网络正式投入商用,这是香港地区的个 TD-LTE 网络,同时也是全球首个TD-LTE/LTE FDD 融合网络。这一融合网络的商用将大大地增强中国移动香港在4G市场的竞争力,同时也开启了香港4G网络的一个新时代,并极大推动了TD-LTE及LTEFDD技术在全球的发展。
中国移动香港有限公司在香港万豪酒店召开了盛大的融合网络商用发布仪式,中国移动香港有限公司董事长林振辉、中国移动香港有限公司董事及行政总裁李帆风、中兴通讯副总裁张建国共同启动了香港个TD-LTE/LTEFDD融合网络的商用。中国移动香港有限公司总裁李帆风亲自为发布会现场嘉宾演示了LTE高速下载、TD-LTE网络及LTEFDD网络的无缝切换及TD-LTE中港两地漫游的视频互通等。
中国移动香港有限公司是中国移动的全资子公司,于2012年2月竞拍获得2330MHz-2360MHz的频段用于TD-LTE业务,频宽为30MHz。2012年7月19日,中国移动香港有限公司正式宣布选用中兴通讯及爱立信承建其TD-LTE网络,与同年4月商用的LTEFDD网络共同构建融合LTE网络,为客户提供更优质、稳定的4G网络服务。
中国移动香港有限公司董事及行政总裁李帆风表示:“中兴通讯是的LTE设备供应商,在全球拥有丰富的网络建设经验。感谢中兴通讯为我们快速完成了香港TD-LTE网络的布署,实现了年底商用融合LTE网络的承诺,我们期待在以后的网络建设、运营等方面能和中兴通讯有更好的合作。”
中兴通讯有限公司副总裁张建国表示:“中国移动香港有限公司在香港正式推出TD-LTE/LTEFDD融合网络是LTE发展历史上新的里程碑,将推动TD-LTE技术以及LTE融合技术在全球的迅猛发展,感谢以中国移动香港对中兴通讯的支持和认可。作为的LTE设备商,中兴通讯将继续致力于LTE的技术创新,提供更完善的解决方案以满足运营商的需求。”
截止到2012年9月,中兴通讯已经获得了38个LTE商用合同,与全球100多个运营商合作并部署试验网。在已投资LTE的国家中,中兴通讯已进入的国家接近7成。目前,由中兴通讯承建并已成功实现LTE商用的运营商包括:中国移动、CSL、TeliaSonera、Telenor、Hutchison、SoftBank,Bharti等。