来源:中国电子报
时间:2012-12-19
TrendForce对2013年智能手机市场的预测数据显示,随着手机关键零部件的成本逐步降低,中低端智能手机将越来越普及,加上3G与LTE等电信基础网络的建设更加完善,2013年全球智能手机出货量将达8.76亿部,年增长率约为24.3%,其中,中国智能手机品牌的出货量约占全球出货量的三成以上。全球前五大智能手机品牌将集中在三星、苹果、联想、HTC、诺基亚身上,而仅三星与苹果两大品牌的智能手机出货量就将占整体市场的45%,中国品牌华为、酷派、中兴也将进入十强名单,RIM则掉出十名之外。
TrendForce认为,相较于往年动辄五成以上的增长幅度,明年智能手机市场的增长将明显放缓,厂商开始寻找下一个利润来源。除了继续推出硬件规格更高的产品和开发传输速率更快的LTE智能手机来开拓高端市场外,软件和云服务将成企业竞争的下一个焦点。
移动终端市场的硬件之争仍然十分激烈,但软件和云服务这一新的战场终将成为企业决胜的关键。在微软Win8操作系统加入战局之后,2013年,基于操作系统的争夺将更加白热化。TrendForce对全球智能手机操作系统市场占有率的调查数据显示,由于谷歌在Android平台上提供了turnkey解决方案,各手机厂商可以强化软硬件整合能力,从而打造差异化产品,在2012年中低端智能手机市场逐步增长的影响下,Android手机的市场占有率将从2011年的五成进一步增长到七成,预计到2013年,Android系统的优势仍然难以取代。
在库克掌舵的发展阶段,预计2013年苹果产品的市场占有率将与2012年的情况相差不大,继续保持在18%左右。同时,苹果新产品虽然仍将受到市场关注,但关注度已经不如从前。另外,微软开发的Win8操作系统刚推出不久,预计2013年将来势汹汹。目前,除了长期的合作伙伴诺基亚以外,三星和HTC也在2012年年底推出了搭载Win8操作系统的智能手机,预计到2013年将有更多厂商加入微软的阵营,Win8系统的市场占有率将上升至8.7%。
TrendForce认为,如果Win8系统能够突破10%的系统搭载率,那么其应用程序和用户结构都会趋于稳固,从而也有望使微软阵营的市场地位趋于稳固。此外,2013年微软也可能遵循其平板电脑的发展模式,推出自主品牌的智能手机,通过其自定义的硬件规格来展现Win8的软件优势,从而改变智能手机操作系统现有的市场版图。