来源:电子工程专辑
时间:2011-11-15
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma)设计自动化有限公司日前宣布,全球的独立半导体价值链制造商(VCP)eSilicon公司采用微捷码软件进行基于MIPS的先进MIPS32 1074Kf相干处理系统(CPS)的三路微处理器集群的投片。该集群的一般性能预期约1.5GHz,在差情形下可能只有1GHz。通过利用微捷码的Talus IC实现平台和支持GLOBALFOUNDRIES的28纳米SLP工艺技术的Talus-Flow-Manager-based Reference Flow(基于 Talus-Flow-Manager的参考流程),eSilicon能够在优化功耗的同时实现令人印象深刻的性能目标。微捷码Quartz DRC和Quartz LVS产品对GLOBALFOUNDRIES的DRC+(经硅片验证、对良率至为重要的基于图案的制造流程设计)的支持优化了芯片的物理验证。
“微捷码的世界级支持和尖端的先进节点设计软件多年来一直是eSilicon能够获得快速netlist-to-GDSII周期的一大要素,此次投片也不例外,” eSilicon公司工程副总裁Hao Nham表示。“微捷码工程师与我们的顶级设计师以及GLOBALFOUNDRIES并肩合作定制设计流程。这种专属支持和流程灵活性让我们可以更轻松地强化高性能核心,让它们以集群方式、全新工艺技术正确地运行。”
“让半导体开发商能够达成棘手的功耗、性能、面积和设计周期目标一直是微捷码主要优势之一,也是我们特别关注的一个方面,”微捷码设计实施事业部总经理Premal Buch表示。“eSilicon采用我们的软件再次获得成功,这是微捷码仍是先进IC设计技术的好证明, 同时也充分突显了eSilicon能够交付给用户服务的这一结果。”
Talus和Quartz:先进技术、全面代工厂支持
高度集成化的Talus平台为eSilicon提供了一款先进IC实现解决方案,它可解决28及28纳米以下无数设计问题。这款高度融合式实现流程可提供先进的串扰规避和纠正技术,缩短设计周期;同时对Tekton平台签核级精度的时序分析和提取功能的无缝使用还可程度缩短工程变更(ECO)运行时间。
为优化工具和工艺节点采用并让流程推进更为轻松,Talus加入了Talus Flow Manager。这款独特的工具不仅提供了即用型、经GLOBALFOUNDRIES质量检验过的28纳米netlist-to-GDSII设计流程,而且还提供了专为帮助设计师更快做出更好决策而设计的一项技术——Talus Visual Volcano。支持GLOBALFOUNDRIES的28纳米SLP工艺 的Talus-Flow-Manager-Based Reference Flow(基于 Talus-Flow-Manager的参考流程)可提供独特的可视化功能,让芯片开发商能够快速轻松地读入现有设计,然后分析和评估其在28纳米SLP工艺上的性能。采用这款独特的参考流程,微捷码和GLOBALFOUNDRIES双方客户均可更好地评估向28纳米节点迁移所带来的优势。
此外,Talus Flow Manager还可与微捷码的 Quartz DRC和Quartz LVS物理验证产品轻松集成。Quartz产品对GLOBALFOUNDRIES的DRC+流程的支持让芯片开发商(如eSilicon)能够以和全芯片光刻工艺仿真不相上下的精度,显著加速对2维(2D)良率降低因素和复杂制造问题的识别。Quartz DRC和Quartz LVS与微捷码Talus平台的紧密集成可实现修复工作的全面自动化,快速轻松地完成高效融合式分析-修复(analyze-and-repair)方法的部署。