来源:电子元件技术网
时间:2012-12-17
主办方我爱方案网( www.52solution.com )、电子元件技术网(www.cntronics.com)和China Outlook Consulting精心策划内容,通过专家演讲,方案展示,圆桌讨论和在线讲座等一系列的方式为供需双方提供全面深入沟通的平台,帮助智能手机的整机制造商捕捉下一代移动手持设备的技术发展趋势,通过技术创新创造产品亮点。
图 第四届智能手机设计工作坊现场座无虚席
我爱方案网的智能手机方案中心特别推出智能手机十大设计方案,并现场进行“智能手机方案秀”和“智能手机拆解分享”的活动。工作坊对于下一代智能手机设计中的关键技术,包括处理器、存储器、电源管理、信号完整性测试、新型手机元件选型等都提出了的差异化解决方案 。工作坊现场的智能手机方案展示,和一系列热门智能手机的拆解分享,收到工程师热烈欢迎。工作坊全程详情,请点击: //www.cntronics.com/public/seminar/content/type/review/sid/68
直击专家亮点:
1、 下一代移动终端设备的引擎——ST- Ericsson
意法•爱立信中国区销售总监曾华荣带来了NovaThor ModAp 平台,将具有性能和功耗优化的CPU内核,先进的图形处理内核、强大的多媒体处理引擎以及的移动宽带和无线连接技术,整合在一个成本、尺寸和功耗已经优化的高集成度平台上,为手机制造厂商带来可以在低功耗和成本的模式下提供高性能的智能手机平台。而在其下一代产品中将采用的先进28nm芯片工艺制程FD-SOI技术,能够提供更高的CPU主频速率以及更低的功耗。这对LTE Modem来说意义重大,因为未来LTE基带芯片主要采用28nm工艺制作,LTE基带供应商的竞争瓶颈就是谁拥有足够的28nm产能。
2、简化设计的智能手机存储器解决方案——Micron
手机应用设计人员一直在不断地寻找灵活,创新和适合的内存系统解决方案,使得设计能够满足多个应用范围。作为的存储解决方案供应商的 Micron,一直专注于优化移动系统的性能和成本,低功耗和PCB制造有助于提高成本竞争力。Micron区域市场经理陶观群完整介绍了智能手机内存解决方案的选择和应用。
3、智能手机的电源管理方案——Torex
随着智能手机的快速发展,对电源管理IC的体积、功耗、纹波、效率等有了更高的要求。如何在保证性能的基础上延长智能手机续航时间实在是太难了!TOREX小型化、低功耗、低纹波、高效率的电源管理IC是一个不错的选择。Torex的FAE 刘小军带来创新的智能手机的电源管理解决方案,让手机续航不再是智能手机头疼的问题。
4、事半功倍的智能手机测试解决方案——Lecroy
信号完整性设计在智能手机开发中越来越受到重视,而信号的完整性测试手段种类繁多,包括频域、时域以及综合性测试,这些手段都存在局部性,并非任何情况下都能适合使用。Lecroy应用工程师杨展深入探讨手机信号完整性问题解决,纹波测量,高速信号眼图质量及抖动测量,高速电路仿真技术,以及MIPI技术应用及设计验证。
5、企业核心观念和便携手持终端的发展——风扬高科
在移动便携手持终端飞速蓬勃的发展下,企业对于移动手持设备的研发企业对行业的前景以及发展规律总是无法捕捉,这是为何?在这个代表着人类创造力和现象力的巅峰行业中,对于产品市场和产品时代的把握显得尤为重要,但在中国电子市场的优越温床下我们为何孕育不了一个真正意义上的世界级品牌和企业呢?深圳市风扬高新科技有限公司总经理黄颢霖重点探讨这些问题的答案,分享智能手机IDH设计方案创新和对手机的独特理解。
“智能手机的设计越来越复杂,下一代智能手机为开发者带来众多设计挑战,例如如何选择多样化的硬件平台,如何在硬件军备竞赛的背景中做好品牌的差异化。我们很高兴这次智能手机设计工作坊能帮助工程师了解智能手机设计的技术应用趋势和产品设计方法。智能手机设计工作坊成功举办了三届,这已经是我们第四次举办智能手机设计工作坊。我们欣喜地看到,智能手机设计工作坊为智能手机的厂商和IDH公司提供实用的交流和学习的机会。而我爱方案秀成为打造设计原创,让设计方案和市场对接的好平台。” CNT Networks CEO刘杰博士说。
关于CNT Networks
CNT Networks 是中国专业的电子技术媒体与电子商务平台,通过电子元件网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com) 中国电子展、系列高能效设计的技术研讨会、专业市场展览、印刷宣传和电子商务等渠道,推广技术产品信息和实用技术方案以及供应链管理策略。它为电子技术供应商和整机制造商之间提供全面互动和高效率的交流机会。CNT Networks服务于超过50万的专业受众,覆盖电子系统开发的全流程,为系统规划、方案设计、元器件选型、电路实现、测试生产、采购管理等技术决策链 的各个环节的设计工程师、研发和采购生管以及公司管理人员提供针对性技术信息和市场情报。
关于电子元件技术网
电子元件技术网(www.cntronics.com)是针对电路设计、元器件选型和应用的在线工程师互动平台。它帮助工程师解决电路设计中的实际问题,优化系统,搞好电路设计,充分发挥集成电路功效。
关于我爱方案网
我爱方案网(www.52solution.com)提供智能手机、新能源、LED照明、智能电视、汽车电子、医疗电子、工业电子等热点市场的创新方案和创意火花的专业网站。
关于China Outlook Consulting
专业市场研究公司,帮助半导体和元器件供应商和分销商发掘市场需求,主要针对新兴市场的研究和工程师的采购习惯的研究. 每年出版中国电子市场展望报告。
新闻联络人
CNT Networks
联系人:陈欢
电 话:86-0755-2672 7371
E-mail: chenhuan@eecnt.com