来源:安防知识网
时间:2012-12-15
前端摄像机经过多年发展,已逐步从模拟转向基于IP网络高清。而今,在高清监控需求和高清技术逐渐成熟的催化下,许多厂家纷纷推出百万像素高清摄像机。相比40万像素(D1分辨率)标清机,高清机的清晰、细腻的图像效果让用户在视觉上有全新的体验,其优势在于高分辨率的辨识效益,表现在覆盖范围大、图质好。在监控范围相同条件下,一台高清机可替代2或3台标清机,甚至更多。摄像机台数的减少,维护也更方便。所以对广视角、大范围监控场所部署高清摄像机是个绝好的选择。
依据MultimediaIntelligence公司在08年4月发布的数据显示,截止到2012年,出货的IP摄像机将有半数会是720P或更高的分辨率。也有许多业内人士预见,要不了多久,720P与1080P实时分辨率将会成为行业主流,500~1000万像素的摄像机也将开始进入高端应用市场。
对于摄像机高清,其主要取决于镜头、 传感器 以及芯片技术。而对摄像机本身,核心的还是传感器技术和芯片技术的突破。由于高清摄像机视频数据量非常大,所以对芯片的压缩、CPU处理能力要求非常高,芯片的压缩及处理能力将直接决定了对传输网络、录像存储以及后端处理的要求,决定着图像的质量。
针对目前监控市场的高清化,芯片厂家正顺应着市场需求,在不断推出性能优秀的芯片产品。
如TI的DM6467和DM6467T芯片,就是分别针对100万像素和200~500万像素IP摄像机进行研发的。其中DM6467是业界首个单片多格式实时编码转换解决方案,其是基于DSP的片上系统,能以10倍的性能和1/10的几个同时进行多种格式HD编码转换。而Intersil旗下Techwell新推的鱼眼方案,其采用的主要是TW2871芯片,用于鱼眼方案的摄像机,可轻松看到360度的高清画面全景,达到4台摄像机才能实现的视角范围。另外用户可通过软件来截取某一个需要的部分,将半球的图像自动转化为直角图像,正因为无需云台配合转动,所以不会造成云台因长时间运行而造成损坏。
海思的Hi3512也是针对720P的高清H.264IP摄像机解决方案。其基于ARM9处理器内核及视频硬件加速引擎的高性能通信媒体处理器,视频助理单元可支持H.264MainProfile、BaselineProfile、MJPEG、JPEG等多种协议实时编解码,支持H.264编解码90fps@D1、高清1.3MegaPixels@30fps,支持300万像素的JPEG抓拍,此外还可支持双码流编码,而图形处理单元能提供De-interlace算法处理、灵活的运动检测,并可支持视频、图形缩放、OSD等,而其丰富的外围接口非常方便满足设备规格需求,可有效降低整机BOM的成本。
不过,随着IP摄像机高清化进程的加快,传统模拟摄像机虽备受“挤压”,但在模拟监控仍占较多市场份额的当前来说,如何将模拟监控顺利转变到高清监控系统,新建网络布线也即是一个必须要考虑的问题。而Techwell推出的SLOC数字模拟混合同轴 电缆 传输解决方案,则可以小的代价将D1分辨率升级到高清视频监控系统,并充分利用原有同轴电缆,实现既有效降低布线成本、使工程实施简单,又能实现高清视频监控的效果。