来源:cnBeta
时间:2012-12-14
说到CPU,首先能想到intel吧?还有AMD,都基于x86架构。还有好多人知道手机用的是ARM架构的CPU。其实ARM自己设计,授权技术,好多公司来二次开发再生产,比如手机芯片的Qualcomm高通,其二次开发能力也很强。苹果自己研发,还有nVIDIA的Tegra、三星的 Exynos、MTK、Marvell、Broadcom博通、国内的华为海思、展讯,高低端都也拿得出手。
除了大众消费终端中,大家熟知的CPU,其实,还有好多地方需要CPU,比如大型服务器、游戏机、MP3、录像机、电视机的控制芯片等等,这些CPU并不都是x86或者ARM的架构,还有MIPS、PowerPC、SPARC(后两者文中省略)等,MIPS应该是除了x86架构和ARM架构外的了。
说到基于MIPS架构的公司,也很多吧,比如国内就有龙芯,做MP3、MP5方案的君正等。
——————————————————
再说GPU,好多人直接能想到电脑显卡,也就AMD(前ATi的Readon系列)和nVIDIA的Geforce系列,intel也有CPU核心显卡和之前的主板芯片组集成显卡,这个核心显卡说来就麻烦了,其实多半不是自己设计的。然后是手机的显卡,虽然集成在CPU内,但是和intelCPU的核心显卡类似,好多用别家公司授权的。比如的Imagination的SGX系列GPU,还有高通的Adreno系列(其实也是ATi早先卖给高通的,和 AMD的同根),ARM自己的平行竞争的Mali,Vivante的GC系列,当然还有nVIDIA的TegraCPU集成的ULP Geforce。如果不算电脑、平板电脑、手机,还有掌上游戏机和MP5等需要GPU,还有DMP和takumi等。
————————————————————
再说规模,当然厂商有大小。
手机芯片的Qualcomm高通,市值已经超过了做电脑CPU的intel,但是营收主要还不是手机芯片。这两个应该是的。
PC的AMD,还有手机芯片的nVIDIA的Tegra、三星的Exynos、MTK、TI的OMAP、苹果。这些基本就是CPU的一线部队了。
GPU 的规模,的是AMD吗?是nVIDIA吗?都不是~而且错的很远。毫无争议的,是Imagination。intel的集成GPU,多半都是 Imagination的授权技术。除了电脑,以外的市场呢?简单说78%都是Imagination的GPU。iphone和ipad全部是 Imagination的GPU。
单看智能手机的话,50.1%是Imagination的GPU,33%是Qualcomm高通的。一线还有ARM的Mali和nVIDIA的Tegra的ULP Geforce。
————————————————————
再说手机CPU和GPU的搭配,电脑的厂商少关系简单略过。
苹果的CPU 配 Imagination SGX GPU
高通的Snapdragon CPU 配 自家Adreno GPU
TI的OMAP CPU 配 Imagination SGX GPU
nVIDIA的Tegra CPU 配 自家ULP Geforce GPU
三星的Exynos CPU 配 ARM研发的Mali GPU
MTK的CPU 配 Imagination SGX GPU
国内的华为海思K3V2 配的是 老外Vivante的GC系列GPU,有点非主流。
————————————————————
在这个战国时代,能够CPU和GPU通吃的厂商。表面看起来,只有、高通、nVIDIA、AMD。
ARM虽然自己不会做CPU,但也算通吃。
其实还有,强大的Imagination近受够了掌握底层核心技术的MIPS。
更加强大的Intel目前有Imagination 13%的股份,称"近"不准备收购Imagination
ARM和MIPS都主要基于RISC架构,也结合了CISC的优点。
x86主要基于CISC架构,也结合了RISC的优点。
GPU主要常用SIMD架构
ARM称其吸纳了很多SIMD的优点。
也就是说,CPU和GPU通吃,就是基本全部吃透了RISC、CISC、SIMD
相比较来说,MTK、三星、苹果、华为海思,更像基于ARM没干太多事,封装好开卖~像是打酱油的
在这个风云变换的战国时代,智能手机销量超过了电脑,增幅更是远超电脑。
MIPS在资本运作中被收购,四五百个做CPU绕不开的专利也转移了,国内厂商依然完全没有话语权啊。
看起来自主研发的龙芯~~~~~~
看起来国人骄傲,匹敌顶尖国际性能手机CPU的华为海思K3V2,一个CPU要4个Cortex A9内核和16个GC4000的GPU,得交多少专利费啊。
————————————————————
战国时代说到这已经够乱了,其实更加的杂乱无章。
intel虽然目前进军智能手机缓慢,但是自有晶圆工厂研发能力强,22纳米,14纳米都在日程中,大量杀入不在意料外。
强大的高通虽然采用ARM没错,但是自研发实力强悍,不需要跟着ARM使用Cortex A8、A15等核心。软肋是没有自己的晶圆工厂。
强大的三星和苹果闹崩了,苹果CPU不让他代工了。三星腾出了n多生产线干啥呢?除了部分转生产内存,预计要开足马力生产CPU杀入中低端市场了。
不争气的AMD,CPU不行,芯片组驱动不行,GPU驱动也不行。收购ATi前,还把潜力无限的Adreno给卖掉了~~~悲剧的组合
AMD决定开发ARM架构CPU了,AMD还主导了混合计算联盟,不知道能干啥。
Imagination收购MIPS是不是不准备让Intel收购啊?他短期内不会和ARM闹翻,ARM短期内也需要他。但是长期战略考虑~~就复杂咯~~~
————————————————————
的PC系统win8为触屏优化,WinRT支持ARM处理器。电脑和掌上设备的界限越来越不清楚。
其实电脑,就是个不能打电话的有高效键盘的超大屏智能机。
手机,就是个便携移动的电脑。