• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔发布世界上首个6瓦服务器级处理器

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-12-14

分享至:
  • 今天 英特尔 已经推出了一个新的 服务器 级 处理器 ,这个处理器被称为Atom系列的S1200产品。这个系列的产品具备服务器所需要的一切功能,如错误代码校正,支持64位软件和操作系统虚拟化技术,同时他的特点是能耗低。英特尔表示,目前该公司已经有超过20个低功耗设计产品,包括微型服务器,存储,网络系统,和目前的英特尔凌动处理器的S1200系列。

    英特尔表示,目前该公司已经有超过20个低功耗设计产品,包括微型服务器,存储,网络系统,和目前的英特尔凌动处理器的S1200系列。

    英特尔对该服务器级别的处理器做出了可靠性和可管理性的承诺,同时达到节省用户成本的目的。这个系列的芯片包含两个物理核心,支持英特尔超线程(HT)技术。

    该处理器提供了64位的系统支持,支持到8 GB的DDR3内存,英特尔虚拟化技术,ECC,提供八通道PCI Express 2.0,以及的英特尔集成芯片组的其他I/O支持。系统主频在1.6 GHz到2.0GHz范围内。

    新的处理器系列与x86世界各地的数据中心所使用的是兼容的。该系类产品系列的共同特征是,超低功耗仅有6W。

  • 标签 英特尔 6瓦 服务器 处理器 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

    更多新闻