来源:创事记
时间:2012-12-13
由欧盟资助、位于德国法兰克福的一个研发团队研发出一款新型低成本、手指甲般大小的雷达芯片,这种芯片可用于汽车、机器人和 智能手机 等领域。
该款芯片被视为全球体积小的完整雷达芯片,其感应器发送和接收的无线电频率超过100GHz。该项目协调人克里斯托弗·斯凯特(Christoph Scheytt)教授称:“据我所知,该款芯片是全球体积小的完整雷达芯片。在所支持的无线电频率方面,其他芯片还没有超过100GHz的。”
该款芯片的尺寸为8毫米×8 毫米,工作频率为120GHz。芯片的检测半径约为3米,精度达到1毫米以内。利用多普勒(Doppler)声纳成像技术,该芯片能检测到移动的物体和它们的速度。
要生产体积如此小巧的雷达系统,研究人员需要克服诸多难题。包括测试多个天线来维持一个可接受的尺寸,这同时可以避免没必要的电磁辐射,以及天气或其他因素调至的信号减损。此外,还要部署一套自测系统,以确保研究人员轻松地检查芯片是否正常工作。
由于体积小巧,制造程序并不耗费过高成本,该款芯片的成本将低于1欧元(约合1.29美元)。因此,该项技术具有广泛的应用空间,如自动门系统控制、汽车、机器人,甚至是智能手机上。
该研发团队由欧洲9家学术机构和行业合作伙伴组成,利用3年时间开发出了这款芯片,期间得到欧盟300万欧元(约合390万美元)的资助。目前,研发团队正在寻求该项技术的商业化,Bosch、Silicon Radar和Hightec等公司有意尝试这种芯片。