• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

浅析:智能化或将成未来安防系统“标配”

来源:中国安防展览网
时间:2012-12-13

分享至:

    在当下,中国安防行业谈及多的话题是“如何高清化”。其实,视频监控从模拟到数字,再到网络、高清、一直在解决二个问题:“实时监控”和“记录存储”。如何由被动方式转为主动的实时准确监控,如何在海量视频数据中快速搜索到想要找的视频资源,这时,人们将目光关注到智能化领域。因此,下一个安防爆发点必将是智能化应用,未来,或许智能化将是安防系统的“标配”。

    智能化市场有多大?

    走过三十些许年头的中国安防产业,其技术一直都在演进。从新世纪的2002年开始的数字化潮流,到2005年网络架构,再到2010年厚积薄发的高清风暴,我们很清晰看到,中国安防,正在谋变中。

    说起智能化,恐怕不少的人都不会觉得陌生。在日常的工作分工中,监控摄像机在前端也确确实实的在充当着监控系统守望者的角色。而在近的几年中,伴随着智能需求的一在提升,也使得监控摄像机的“眼睛”变得更加的“聪明”。不过,如果要说起什么是真正的智能化功能?它的意义在哪里?或者它的发展前景又是什么?他的服务目标又是什么?恐怕就有不少人挠头了吧。

    什么是安防智能化呢?可以这样简单理解,图像的传输和存储、数据的存储和处理准确而选择性操作的技术。安防大智慧时代即将开启!这是不可逆转的事实。2011年,国家发改委出台了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,其中“城市智能视觉监控、视频分析及视频辅助刑事侦察技术设备”等安防技术设备位列其中。这不仅为视频监控指明了智能化发展方向,也势必再次助推视频监控高端技术智能化发展。

    据IMS研究报告2012年中国安防智能化市场突破20亿元,其行业应用范围主要集中在从高端市场,如军队、政府、司法、金融、交通、核电站、机场与港口等,再到工业设施、教育、医疗等中端市场,已经渗透到居民小区、零售店铺、仓库管理、物流等民用市场。可以说中国智能安防市场应用百花齐放。

    智能化设备的特点与优势

    说到智能化的发展,就不能不提到智能视频分析算法,也就是计算机的图像视觉分析技术。它主要是通过对场景中的目标(主要是可动物体等)与背景发生的相对移动的变化进行分析,从而实现对场景中目标物体的追踪。在用户使用前,通过对场景中的不同物体进行报警预设,一旦场景中出现了与初定义的物体运动模式相左的现象时,就会触发报警装置,从而实现系统的自动报警。

    如今,在安防智能化思想的整体普及下,智能化也更多的“爬”上了安防设备的各个环节。尤其随着近些年来,嵌入式运算系统能力的大幅增强,以及智能视频分析算法的不断改进。在视频服务器和网络摄像机等前端监控设备中引入智能化功能已经成为不少厂商的一种普遍做法。而对于这种智能化前移的做法,则实现了智能化处理效率的大幅度提高,同时,由于对于传到后方的信息只剩下报警画面,所以对于网络线路压力的缓解也有着非常明显的积极作用。

    智能化如何实现进一步的升华

    其实,如果要是实现全面系统的安防监控工作的话,视频的"监"与"控"是绝对分不开的。

    而对于传统的监控系统来说,"监"的实现如今可以说已经达到了炉火纯青的地步。但是如果要说到"控",恐怕如今它的问题就不是那么轻易的解决掉了,在报警的性能,实时性,以及准确性上,与"监"相比依然有着非常明显的差距。不过不可否定的是,有控必有监,只有做好了监,才可以更好的为日后的控打下一个更加坚实的基础。同时,"控"的完美实现,也是对"监"的一个重要的补充以及意义的提升。当然这种提升与智能分析技术的发展也是不可分开的。

    当然,在视频分析技术的发展中,的问题还是目前智能分析标准的缺失。目前,由于没有一个统一的发展方向。所以在智能化的加工上,依然还存在着参差不齐,各自为政的局面。对于统一项技术,有的厂家可能就认为是一项重要的智能化特点,而另外一下厂商可能会觉得这样的功能过于简单,着实配不上智能化的称号。所以在这样的一个混乱的情况下,智能化技术本身的协调发展又何谈容易?此外,就是在认可一致的程度上,可能还会存在着程度深浅,级别高低的认识差别,所以这都是阻碍智能分析技术发展的重要原因。

    此外,虽然一些系统在应用上,可以满足复杂环境下的目标识别和跟踪等工作需求。但是在一些多变的环境下,实际效果可能会在不同的环境下有着非常明显的折扣。总的来说,这些都是目前智能化技术在发展中,需要重点面对的几个问题,只有迈过了这些门槛,摄像机的智能化监控能力才能得到更近实质性的提升。

    未来的智能化技术何去何从

    对于智能化技术的未来发展趋势,如今有不少的业内人士认为,既模拟技术,高清技术和数字技术之后,智能监控将成为安防监控领域的一个重点的突破方向。它的突出优势将是从实质上提升视频监控的工作效率,从而使监控用户获得更大的解放。

    不过,对于现有的智能化设备来说,虽然很多设备的智能化水平已经达到了一个不错的程度。但是从应用性的角度上来讲,由于其技术的分布在系统中较为分散,很多时候再不同芯片的工作性能,虽然可以不错的独立工作,但是对于彼此的兼容协作性上来讲,依然有着不小的欠缺,因此这也在无形当中弱化了智能化工作的整体效果。从而使智能化水平大打折扣。

    因此,对于未来的发展中,如何更加完整的,更加综合的实现监控摄像机的智能化工作,将是智能设备发展的主要方向。当然,这也和相关设备的标准统一、技术理念的统一是分不开的。只有在技术水平,行业标准,以及技术理念达到一个相对平衡的高度之时,智能化才会在"凝聚力"的作用下,为我们的安防工作节省更多的力气。

 

标签 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻