来源:中国安防展览网
时间:2012-12-12
LED照明产业发展
LED应用分为显示和照明两大类。以发光二极管(LED)为光源的新型照明,称为半导体照明,简称LED照明,以半导体照明为主体的产业称为LED照明产业。LED照明的产业链包括上游的原材料、设备(单芯片)及外延生长;中游的芯片制造;下游的封装和产品开发生产与应用;配套产业包括相关设备、配件、材料等。
上游环节技术含量高、资本投入大、质量影响大、利润空间高,LED发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,且上游占LED制造成本70%左右,对LED产业极为重要;中游是技术和资本密集型环节,芯片是目前专利竞争为激烈的环节,具有投资强度大但见效慢的特点;下游环节包括LED封装和灯具的开发生产应用,是与市场联系为紧密的环节,技术含量相对较低,投资门槛也较低,因而是LED产业中规模并且发展快的领域。
目前,全球LED产业呈金字塔状态分布,美国、欧洲、日本居金字塔的顶端,产值约占全球的60%~65%,其技术、专利、产值等方面于其他国家和地区。台湾地区、韩国位居金字塔中层,产值比例约占全球30%~35%,技术略次,产能较大,但是产品附加值略低。处于低端的是中国大陆、马来西亚等地,约占全球的3%~6%,技术较低端,缺乏核心专利,规模较小,产能和产值都较低,但是其上升速度较快。
2009年我国半导体照明产业总体上波动较大。季度,受到2008年国际金融危机的影响,产业发展缓慢,出口萎缩成为突出问题,相当部分的企业经营困难甚至倒闭。从第二季度开始,随着我国“十城万盏”应用示范工程的推进和国内外市场形势的好转,LED产业开始起稳回升,下半年,在国际国内实体经济走出低谷,显现复苏势头的同时,我国LED产业形势继续好转,尤其是在国家大力倡导低碳经济模式的政策推动下,LED照明成为了热点产业。
国内LED照明应用
节约能源、保护环境、发展绿色照明产品是从上世纪九十年代初我国照明产业就一直在积极开展的重点工作,因此,当高效的LED出现后,立即引起了国内相关部委的重视。2003年6月,由科技部牵头成立了“国家半导体照明工程协调领导小组”,拉开了国内LED照明产业的序幕。
2009年初,科技部开展了“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作,掀起了国内LED道路灯具的发展高潮。2009年10月,针对国内LED照明发展的进程,国家发改委联合住建部等六部委出台了“LED照明节能产业发展意见”,明确了我国到2015年LED照明产业的发展目标。具体目标为2015年前半导体照明节能产业产值年均增长30%,其中功能性照明占到20%,液晶背光源达到50%,景观装饰灯产品市场占有率达到70%以上。
LED作为一种新型光源,近几年的技术进步有目共睹。但国内在LED照明产品的发展过程中,很多企业缺乏科学的态度,没有深入的研究,只是简单的模仿传统产品,产品同质化严重,在产品达不到技术要求和使用要求、质量不稳定的情况下就将产品推向市场,造成许多不必要的损失和负面影响,也是不争的事实。
LED为照明产业带来了一场革命,未来LED成为照明领域的主流已是业内外的共识。只要LED生产企业加强投入,建立完善的检测体系,加强研究,勇于创新,了解LED发光特性,充分了解标准、了解使用环境照明要求、了解用户需求,一定能借助LED照明产业的发展将企业做大做强,为我国照明产业未来在国际照明领域成为强国做出贡献。
我国LED照明企业出口战略和发展
LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后,目前已初步实现了自主生产外延片和芯片。中国行业咨询网整理数据表明现阶段,从事该产业的人数达50余万多人,研究机构20多家,企业4000多家,其中上游企业约50余家,封装企业约1000余家,下游应用企业约3000余家。2009年,我国LED产业总产值达到185.5亿元,其中封装产业产值达12.5亿元。我国的LED出口在世界市场中占有很大份额,尤其近年来,呈逐年上升的增长趋势。据调查,我国占有原材料、劳动力价格低下的绝对优势,是世界各国采购LED产品的主要地点。目前能与我国LED出口量抗衡的国家只有美国、日本等大国,随着全球LED推广范围的不断扩大,市场竞争也日趋白热化。以珠江三角、长江三角区域等制造业发达地区为代表,越来越多的企业参与到LED出口竞争的洪流中来。
销售渠道的决策和管理在市场营销组合中占有重要地位。作为连接生产者和消费者的桥梁和纽带,合理的分销渠道能够保证产品在适当的时间、适当的地点以适当的价格供应给目标顾客,因此制定有效的分销渠道策略意义重大。
在当前经济环境下,我国新时期的外贸发展战略要以科学发展观为指导,彻底改变传统的以出口创汇为首要目标的粗放式外贸发展战略问题,由关注贸易顺差转向贸易平衡,由关注贸易额转向提高生产率、促进国际竞争力持续的贸易导向战略转变。
总之,随着我国LED照明产品国际竞争力的日益增强,在未来,应该更倾向于通过提高产业核心竞争力来增强产品的国际竞争力。在突破行业核心技术的同时,也要认清我国经济发展地区不均衡的现状和劳动力无限供给的资源禀赋,大力发展劳动力密集型LED照明制造企业,继续保持我国在该类产品上的国际竞争力优势。
LED产品五大主要应用市场
在过去几年的北京奥运会,上海世博会、广州亚运会,乃至去年的深圳大运会LED赚足了人们的眼球,无论是LED照明灯饰,还是色彩绚丽的LED显示屏,都得到了完美的展示。在新兴应用市场不断出现的带动下,近些年LED市场规模快速提升。如今LED产品也越来越多,不仅仅局限于LED灯饰和LED显示屏,应用领域也越来越广泛和细分化。
1、体育赛场
LED发展到今天,其应用市场我们可以分为六大主要市场来分析。首先是LED显示屏应用领域。显示屏是LED主要应用市场,尤其是全彩LED显示屏的应用的增多。从北京奥运会的画卷LED显示屏,再到世博会开幕式当晚特别定制的接近一万平方米巨型LED显示屏,还是亚运会开幕式上出现的总面积达到8000平方米的LED船帆屏,都让LED业界重新审视LED显示屏这个细分领域。
作为应用早、为成熟的LED应用领域之一,LED显示屏行业在过去几年受全球大型赛事及户外广告媒体的膨胀式需求激发,产品细分市场分化也愈发明显。从早的数码管,到单色、双色再到后来的全彩LED显示屏,整个LED显示屏领域经历了一段产品结构的升级调整期。近几年市场对超大高端户外LED显示屏的需求不断增长,未来LED应用市场的主要是显示领域。
2、室内LED照明灯饰
室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制,LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中,LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯,装饰幕墙应用在酒店、居室中。2005年室内装饰灯市场规模达到1.58亿元。
经过多年的替换工作,全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后,2005年市场规模达到15.2亿元。但是随着替换工作的完成,LED交通灯市场将不会再维持高速增长,预计2006年LED交通灯市场只实现5.8%的增长达到16.1亿元。
3、景观照明
景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主,推动力量主要来自于政府。受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响,北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐,由于LED功耗低,在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前,LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。
此外,奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长,更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博会的召开,北京、青岛、上海等地将建成一批LED景观照明工程,这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑,加快使用LE在景观照明中的应用。LED景观照明将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。
4、汽车LED照明
前几年中国LED汽车应用市场规模为0.29亿元,其中汽车车灯市场规模为0.21亿元。从整个LED应用市场看,汽车应用市场还处于萌芽状态,市场规模很小。
LED作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。有统计显示,在汽车以100公里的时速行驶下,装有LED刹车灯的车辆较没有装LED刹车灯的车辆刹车距离将减少7英尺。目前,LED已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。虽然LED目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制,在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间,但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升,终LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移,终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能,LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。
5、智能手机照明
另外近两年智能手机的兴起,LED快速应用到以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中,手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是这两年智能手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。