来源:我爱方案网
时间:2012-12-12
导读:针对LED照明市场的发展,多家IC制造商推出了应用于调光LED灯具的驱动方案。本文介绍的iW3610是兼容传统前后切相式调光器的数字控制器,可自动识别切相调光器,配合不同的工作模式,使整个系统始终工作在优化状态。
图1
当iW3610检测到可控硅切相的调光信号后,将工作在前沿切相模式。如图5所示,当可控硅关断时,IC的Output_TR是高电位,使MOSFET导通,相当于把BLEEDER电阻连接在调光器的输出端,因为BLEEDER的阻抗大小与常规的钨丝灯相当;当可控硅导通时,Ouput_TR会输出一组高频的控制信号,斩波电路工作在高频
开关
状态,斩波电路从输入端吸取较多的电流,以维持可控硅工作;吸取的能量大部分通过Boost电路传递给初级电容。IC针对不同的输入切相信号调整斩波电路的工作时间,避免了可控硅的多次导通。
分页
图2
当iW3610检测到场效应三极管调光器时会工作在后沿切相模式。如图6所示,当调光器内部的场效应三极管导通时,IC的Output_TR给出的是一组高频控制脉冲信号,斩波电路工作在Boost状态,当IC检测到调光器内的场效应三极管截止时,Output_TR会跳变成高电平信号,斩波电路中的Qc导通,LED驱动呈低输入阻抗以还原交流输入的切相波形。
图3
当IC检测到输入的电压是完整的交流信号,没有接调光器时,它会选择高功率因数模式。iWatt特有的固定VinTon控制方式[u1]既可以确保Boost电路输出电压不会失控,又能尽量拓展输入电流的导通角度,提高功率因数。